急速に進化続ける今日のテクノロジー環境において、モノの人工知能(AIoT)はイノベーションの最前線にいます。 IoT、AI、そして5Gの連携を目の当たりにしている今、変革的なアプリケーションの可能性は無限大です。 ルネサスでは、開発者やお客様がこの可能性を最大限に活用できるよう取り組んでおり、プレミアムAI/MLツールスイートである Reality AI Tools® Explorerの無償トライアルの提供を開始したことを嬉しく思います。
エッジAI開発を多くの人に届ける
Reality AI Tools Explorer Tierは、組み込みシステム向けの最先端のAI開発リソースへのアクセスをできる限り多くの人がご利用できるように設計されています。 Explorerは、ユーザー向けに包括的なセルフガイドや評価環境を提供し、組み込み向けリアルタイム分析の開発環境を余すところなく体験できます。

Reality AI Tools Explorerの主な機能
- フル機能の体験: ユーザーは、自動化されたAIモデルの構築、検証、および導入まですべてのモジュールにアクセスできます。 BOM最適化のための高度な機能も含まれており、開発者は組み込み製品向けに、最も費用対効果の高いAI実装を探求することができます。
- シームレスな開発者向けワークフロー: ルネサスのHWキットとe2 studio、およびReality AI Toolsを統合したラピッド・AIモデル・プロトタイピングは、開発コンセプトから導入までの開発プロセスが効率化されています。

- 構築済みアプリケーション例: 加速度計/振動解析、音声の分類、モーター制御と言った、様々なユースケース向けのAIアプリケーションをご準備しています。 これらアプリケーション例は、ルネサスのAIキットとデータセットを活用し、Reality AI Toolsの機能に関する実用的な洞察を提供しています。

- セルフガイドサポートリソース: チュートリアル、アプリケーションノート、FAQ等の豊富なライブラリにより、ユーザーご自身でツールを効果的にナビゲートしながら活用できます。 コミュニティフォーラム にアクセスする事で、開発者は成功の鍵である必要なサポートと、ノウハウを得ることができます。

多様な業界でイノベーションを推進
エッジコンピューティングとTinyMLが勢いを増している現在、リソースに制約のあるエッジ・デバイス向けに効率的で正確なAIモデルを開発する能力が不可欠です。 Reality AI Toolsは、高度な信号処理と機械学習を組み合わせ、一切の妥協のない小さなフットプリントに収まる高い認識精度を実現することで際立っています。 Explorer Tierは、自動車、産業、IoT アプリケーションなど、幅広い市場で AI の採用を加速する態勢を整えています。 この強力なAI開発ツールへの無償アクセスを提供することで、皆さんは次のことが可能になります。
- 産業機器の予知保全機能を強化
- エネルギー効率を改善したスマートHVACシステム
- 自動車アプリケーション向けに先進的な運転支援機能の開発
- より直感的で応答性の高い、多様な家電製品の開発
はじめに
Reality AI Tools Explorerは、ツールを提供するだけではありません。私たちはイノベーションの為のエコシステムを育んでいます。 経験豊富なAI開発者でも、組み込みAIへの道を始めたばかりの人でも、このプラットフォームはあなたのアイデアを実現するための環境を、リソースと柔軟性を持って提供します。 私たちは、多様な産業にいる設計・開発者、企業、またはイノベーターに向けて、可能性を探求し、限界を押し広げ、私たちの世界を形作る次世代のインテリジェントデバイスを生み出す一歩をサポートします。 Explorer Tierのアカウント登録は簡単です。クリックラップ式のエンドユーザーライセンス契約がに同意することで利用できます。 今すぐご登録! エッジコンピューティング革命にご参加ください。
ドキュメント、デモ動画、詳細情報など、その他リソースについては、renesas.com/ai をご覧ください。