最初に、RH850/F1xシリーズをご愛用頂いている多くのお客様に、感謝申し上げます。
RH850/F1xシリーズはルネサスエレクトロニクス誕生とともに発売して以来、市場には実に16億個以上の累計出荷を達成し、更新し続けています。その背景には、高性能化・メモリの大容量化・パッケージの多様化など、市場に寄添う多くの進化があります。

昨今、RH850/F1xシリーズの主な用途である車載アクチュエーターECU市場において、E/Eアーキテクチャの進化への対応ケースとして、レガシー製品の設計資産を進化させて、対応するケースが増えています。
「小メモリ・同一フットプリントのまま高性能化」や「メモリ選択肢の多様化」といった製品ラインナップの多様化がポイントとなります。
これらの市場ニーズにお応えするため、RH850/F1KシリーズとRH850/F1KM-S4シリーズの間をカバーするRH850/F1KM-S2シリーズを加え、お客様の選択肢を拡大します。

ここで、RH850/F1KM-S2の活用事例をご紹介します。
#事例1 プログラムサイズ縮小に容易に対応
RH850/F1KM-S4で開発中の要求仕様において、OTA要求が削除された。
OTAは2MB+2MBで対応していたため、2MBのプログラムサイズに変更する必要がある。
このようなケースで、RH850/F1KM-S2を用いると、ハードウェア、ソフトウェアの変更を最小限度に抑えた開発が可能になります。

#事例2 セキュリティ要求のエンハンスに容易に対応
RH850/F1KM-S1で開発中のプロジェクトにおいて、セキュリティ要求がエンハンスされ、Evita-Mid対応が必要になった。
1MBのROM容量を使い切っていたため、セキュリティファームウェアを追加し、かつHSM(Hardware Security Module)もEvita-Mid対応にアップデートする必要がある。
このようなケースで、RH850/F1KM-S2を用いると、ハードウェア、ソフトウェアの変更を最小限度に抑えた開発が可能になります。

今後もお客様にご満足頂ける製品を続々とリリースしてまいりますので、ご期待ください。
詳細についてRH850 F1KM-S2製品ページでご確認いただけます。
ルネサスのオンラインストアからデバイスと開発キットを購入できます。こちらでカートに追加できます。