Published: January 28, 2022
アプリケーションや製品の多くは長く市場に出るため、使用される部品は10年以上にわたって供給をサポートされることが求められます。これは自動車や、医療、産業オートメーションの分野で特にあてはまります。
ルネサスにはこのような要望に応える長期製品供給プログラム(通称PLP: Product Longevity Program)というものがあり、特にMCUのような製品に適用しています。なぜならMCUはあらゆる組込機器の頭脳であり、メモリやディスクリート製品とは異なり100%の互換が難しいと言われているからです。
今日は、RX MCUにおける長期製品供給プログラム(PLP)について、掲載場所やより詳しい情報、サポート期間などをご紹介したいと思います。RX MCUでは700以上の型名がこのPLPとして選定されています。RX 汎用MCUのうち、LQFPパッケージ(48~176ピン)のものは15年、BGAとLGAパッケージのものは10年間、PLPとして供給がサポートされています。以下の表はPLPが適用されているRX MCUのラインナップです。
画像

RX MCU のPLP製品については、各MCUシリーズの製品ページにてご確認いただけます。PLP適用製品は「製品選択」の製品一覧より、PLPの項目に記載があります。例として下記の図をご参照ください。
画像

ルネサス長期製品供給プログラム(PLP)について詳しい情報はこちら。