Published: December 2, 2020
2020年11月20日,由电子科技领域专业媒体“电子发烧友”举办的2020电机控制先进技术研讨会圆满落幕,在同期举办的2020年BLDC电机技术市场表现奖颁奖典礼上,瑞萨电子RX66T微控制器(MCU)凭借其卓越性能和丰富功能在众多优秀的候选产品中脱颖而出,荣获2020年度BLDC电机控制器十大主控芯片奖项。同时,瑞萨电子核心代理商意同创科技基于瑞萨电子RX MCU的电机解决方案,荣获2020年度最佳BLDC电机控制器解决方案供应商奖项。
2020年 BLDC 电机技术市场表现奖从奖项提名、用户投票&专家评选、投票汇总、奖项名单公布,历时近三个月。本次奖项评选对象分别为全球BLDC电机控制器主控芯片厂商的相关产品和2020年度最佳BLDC电机控制器解决方案供应商,评选标准为过去一年中,已经量产、并被终端用户正式采用的主控芯片产品,以及解决方案已为客户所采用,并已经正式出货的供应商,产品和企业在业界享有一定的知名度和美誉度等。瑞萨电子RX66T的获奖,充分体现了其在业界的重要地位与不凡表现。
BLDC电机应用的场景越来越多,对高效节能、噪音、稳定性、小型化和高转速等要求也越来越高。作为电机控制的核心元器件,MCU控制芯片扮演着至关重要的作用。RX66T 系列MCU是瑞萨电子首批搭载RXv3第三代RX CPU内核的产品,非常适用于电机控制应用。RX66T系列可通过最大160 MHz工作频率的CPU内核和电机控制外设,能同时控制多达四台电机。内置的外围功能和安全功能还为变频控制应用提供了新的附加价值。
■产品规格:
画像

■产品特色:
- 当工作在 160 MHz 时,RX66T MCU 可达到 928 CoreMark® 的业界先进性能,从而实现更精确的电机控制。
画像

RX66T强大的处理能力
- 2.7V~5.5V宽电压工作范围,更适配BLDC电机系统。
- 内置FPU浮点运算单元、3个12位ADC单元、比较器、伪差分运算放大器及高精度内部时钟等,帮助实现电机系统小型化,降低BOM成本。
- 瑞萨电子经 CAVP 认证 的 Trusted Secure IP(TSIP)提供了安全的固件更新和加密通信。POEG输出保护电路和对IEC60730安规认证的支持,进一步保障电机控制的安全性。
- 丰富的定时器单元,提供多功能的三相互补PWM输出,并支持195psec高分辨率。配合其他功能单元,可以实现多达四个BLDC电机的精确控制。
画像

RX66T驱动多个电机示意图