CO2 のモニタリングは、住居や商業施設の換気改善に焦点を当てた室内空気質の重要な指標です。 CO2 レベルが高いと、不快感を引き起こし、認知能力が損なわれる可能性があり、不完全な換気は、感染症を広げる可能性があります。 CO2 センシングは、デマンド制御換気(DCV)システムや現代のスマートホームの健康的な空気の質を確保し、一般的な健康状態を改善するための重要なパラメータです。

- 赤外線光源は、ガスエリア帯を通って検出器に向けられます
- 光学フィルターは、特定の波長のみを検出器に通過させます
- チャンバー内のCO2 分子は、この特定の波長の光を吸収します
- 検出器は、入射するIR光の強度を測定してCO2 濃度を決定します(ランバート・ビールの法則)
図1. NDIR技術の概要 RRH47000内部の動作原理
CO2は呼気の副産物であるため、室内のCO2 レベルは、人間の存在によって増加します。 室内のCO2 レベルが高いと、息苦しさ、眠気、および一般的な空気の質の低下につながります。 高品質で高速なCO2 センシング応答は、人間環境の空気質を改善するための鍵です。 CO2 センサに加え、ボード搭載の温湿度センサにより温度と湿度の情報も出力できるので、より強力な空気質の指標を提供できます。 これにより、空気の質のステータスにより多くの空気質情報が追加され、エンドユーザーに実用的なソリューションを提供できます。 デマンドコントロール換気(DCV)に加えて、CO2 センサはスマートホーム、スマート農業、および産業アプリケーションでも使用されています。

図2. ルネサスのRRH47000シングルチャンネルNDIR CO2 センサモジュール
CO2 レベルの正確な出力を維持するために、ルネサスのRRH47000は、シングルチャネルのNDIR CO2 センサとオンボードの湿度および温度センシングを組み合わせて活用しています。 これら3つのセンサパラメータは、ビルオートメーション、農業、産業、スマートホームの消費者に、グローバルな規制に基づいて空気の質を改善するための高品質の指標を提供します。 エンドユーザーは、これらのセンサがグローバルな業界標準を満たしていることを知って、高い自信を持つことができます。 ルネサスは、ガスセンシングに関する長年の専門知識を持ち、センサモジュールがCalifornia Title 24、RESET、ASHRAE、WELL、UBA、WHO、EPA、LEEDなどの主要なCO2 規制基準を満たしていることを保証します
Renesas RRH47000 CO2 センサモジュールは、オンボードの湿度および温度センサとルネサスMCUを備えており、私たちの健康、快適性、幸福に影響を与える独自の空気質の問題を解決するのに役立つ高性能ソリューションを提供します。 HVACおよびビルディングオートメーションシステムは、この変更に自律的に反応してIAQを改善したり、健康に影響を与える可能性のある状況をユーザーに通知したりできます。
CO2センサを使用した次の製品開発を開始するには、ルネサスのRRH47000CO2センサ評価キット、RRH47000-EVKを今すぐ入手してください。