1. アップデート方法
CS+は無償でオンラインアップデートできます。アップデート方法はお持ちのCS+のバージョンによって異なります。
注意 1:
For CubeSuite+から、CS+ V3.01.00以降へのアップデートを行った場合、ビルド・ツール CC-RL が無償評価版として追加されます。ただし、従来のRL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ (CA78K0R、CA78K0) のライセンスでは、CC-RL無償評価版 の制限は解除できません。CC-RL無償評価版 の制限を解除して使用する場合には、RL78ファミリ用CコンパイラパッケージV1 (CC-RL) の製品版を新たにご購入ください。
注意 2:
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ V1(CC-RH)のライセンスではRH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ V2 (CC-RH) の無償評価版の制限は解除できません。RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ V2 (CC-RH) の無償評価版の制限を解除して使用する場合には、RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ V2(CC-RH) の製品版を新たにご購入ください。
注意 3:
The RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V1、V2(CC-RX)のライセンスではRXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V3 (CC-RX) の無償評価版の制限は解除できません。RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V3 (CC-RX) の無償評価版の制限を解除して使用する場合には、RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V3(CC-RX) の製品版を新たにご購入ください。
1.1 CS+ V3.00.00以降を使用している場合
以下のいずれかの方法でアップデートしてください。
(1) Windowsの[スタート]メニューからRenesas Electronics CS+ を選択し、アップデート・マネージャを起動してアップデートする。
注意:
ラピッドスタートを有効にしてCS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後にアップデート・マネージャを起動してください。ラピッドスタートによりCS+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ)内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。
M0120001
"CubeSuiteW+.exe"
が起動中のため、インストールは中断されました。
次回ツール起動時に再開されます。
(2) 製品ページから必要なソフトウェアツールをダウンロードしてインストールする。
1.2 CubeSuite+ V2.02.00以前を使用している場合
CubeSuite+ V2.02.00 以前では、アップデート・マネージャに対応していません。
製品ページからCS+の最新版をダウンロードしてアップデートしてください。