メインコンテンツに移動

说说瑞萨电子的工业电源产品

画像
李伟 Vern Li
李伟
工业和通信产品事业部,高级业务发展经理
Published: June 15, 2022

2021年双碳目标无疑成为了全球最热的话题之一,中国也早在2020年9月就明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。节能减排,离不开电源技术。基于互联网/云计算/大数据/物联网和智能制造为主导的第四次工业革命也悄然来袭,中国也在2015年5月8日,印发了《中国制造2025》,来全面拥抱工业4.0,今天就不得不说一下瑞萨的两个“拳头”工业电源产品。
这两款产品获得了由21IC策划的2021 Top10 电源产品奖。21ic Top10  Power Product的评选已经成功举办了18年,经过全网数千次的工程师投票和21ic编辑紧张的审评,获此殊荣则意味着其代表了电源产品最高水准。也感谢市场及客户对于我们产品的支持以及肯定!

画像
2021 TOP 10 POWER PRODUCT

参考链接为:https://huodong.21ic.com/top10power/product-detail?id=47

其一:ISL81801升降压控制器,它就像“片上不间断电源UPS”一样,进行恒压和恒流两种模式控制调节双向电流流动(正向或反向)。这个创新设计可实现使用单一控制器对电池或超级电容器进行充电和对负载供电。ISL81801结合目前业界最高的80V升降压开关频率(600kHz)和最小封装(5mm x 5mm),使设计人员能够创建超紧凑、高密度的电源解决方案。输入电压范围从4.5V至80V的宽压范围非常适合众多常见应用,包括48V电机驱动器、5G通信基站、工业电池备用储能系统和太阳能供电系统等。

画像
ISL81801 ISL81802

ISL81801 作为业界第一颗80伏双向升降压控制器,支持0.8V~80V输出,用OVP(过压), OCP(过流), OTP(过温), UVLO(欠压锁定)全故障保护来确保高可靠性,此外它还带高精度均流控制,支持多相交错并联拓展为更大功率转换。
参考电路图为:

画像
ISL81801参考电路图为

ISL81801提供多种应用参考评估板供大家申请,另有参考资料和应用手册供下载,相关链接为:

https://www2.renesas.cn/cn/en/products/power-power-management/dc-dc-converters/step-upstep-down-buck-boost/buck-boost-controllers-external-fets/isl81801-80v-bidirectional-4-switch-synchronous-buck-boost-controller

相关技术指标如下:

画像
ISL81801提供多种应用参考评估板供大家申请

 

其二,ISL81802,是一款集成驱动器的单芯片80V两相同步降压控制器,也是业界唯一具备1MHz开关频率的80V两相降压控制器,可使用小型电感来提高功率密度。对于更高功率的应用,可将多个ISL81802冗余并联或者交错并联,并具备同类最佳瞬态响应。ISL81802可产生两个独立的输出,也可以产生一个大电流输出,从而使富有创意的电源工程师能够在平台之间获得极大的灵活性并实现IP复用。此外,具备恒压或恒流两种模式控制的能力开启了广泛的终端用户应用,如LED驱动、数据中心等。
ISL81802作为业界第一款80伏双路输出支持交错并联的两相同步降压控制器, 支持4.5V~80V输入,用OVP(过压), OCP(过流), OTP(过温), UVP(欠压),Shoot-Thru(直通)全故障保护确保高可靠性,另外具备两路独立使能和软起动。
参考电路图为:

画像
ISL81802参考电路图为

 

ISL81802提供多种应用参考评估板供大家申请,另有参考资料和应用手册供下载,相关链接为:

画像
ISL81802相关技术指标

この記事をシェアする