各開発環境製品のWindows® 7環境での動作上の制限事項を示します。
No.1 デバイス・ファイル・インストーラ起動時の制限(DFINST V3.30以上)
【内容】 | PM+からデバイス・ファイル・インストーラを起動できない場合があります。 |
【回避策】 | Windowsのスタートメニューからデバイス・ファイル・インストーラを起動してください。 |
No.2 デバイス・ファイル登録時の制限(DFINST V3.30以上)
【内容】 | デバイス・ファイル・インストーラ上にデバイス・ファイルをDrag&Dropしてレジストリに登録することはできません。 |
【回避策】 | デバイス・ファイルの登録は、デバイス・ファイル・インストーラ上のボタン操作で行ってください。 |
No.3 LDGはWindows® 7非対応
【内容】 | LDGはWindows® 7に対応していません。 |
No.4 PM+の外部ツール登録でアイコンが表示されない制限
【内容】 | 外部ツールの登録がない状態で外部ツールを1つだけ登録し、直後に外部ツールバーを表示させた場合、登録した外部ツールのアイコンが表示されません。 |
【回避策】 | PM+を再起動してください。 |
No.5 レジスタウインドウの表示に関する制限
【内容】 | レジスタウインドウで [+PSW] 等を展開した状態で、表示選択 → [Hide All]とすると、ウインドウ上に表示のゴミが残ってしまいます。 |
No.6 マルチスレッド非対応
【内容】 | マルチスレッドには対応していません。 |