各開発環境製品のWindows® 8環境での動作上の制限事項を示します。
No.1 デバイス・ファイル・インストーラ起動時の制限(DFINST V3.30以上)
【内容】 | PM+からデバイス・ファイル・インストーラを起動できない場合があります。 |
【回避策】 | Windowsのスタートメニューからデバイス・ファイル・インストーラを起動してください。 |
No.2 デバイス・ファイル登録時の制限(DFINST V3.30以上)
【内容】 | デバイス・ファイル・インストーラ上にデバイス・ファイルをDrag&Dropしてレジストリに登録することはできません。 |
【回避策】 | デバイス・ファイルの登録は、デバイス・ファイル・インストーラ上のボタン操作で行ってください。 |
No.3 LDGはWindows® 8非対応
【内容】 | LDGはWindows® 8に対応していません。 |
No.4 PM+の外部ツール登録でアイコンが表示されない制限
【内容】 | 外部ツールの登録がない状態で外部ツールを1つだけ登録し、直後に外部ツールバーを表示させた場合、登録した外部ツールのアイコンが表示されません。 |
【回避策】 | PM+を再起動してください。 |
No.5 レジスタウインドウの表示に関する制限
【内容】 | レジスタウインドウで [+PSW] 等を展開した状態で、表示選択 → [Hide All]とすると、ウインドウ上に表示のゴミが残ってしまいます。 |
No.6 マルチスレッド非対応
【内容】 | マルチスレッドには対応していません。 |
No.7 .NET Framework 3.5およびVS2005ランタイムライブラリ
【内容】 | Windows® 8には標準で搭載されていません。 |
【回避策】 | Microsoft社のWebから入手して、インストールしてください。 |
No.8 ヘルプ表示
【内容】 | ヘルプが正しく表示されない。 |
【回避策】 | .chmファイルから直接起動してください。 |
No.9 USBモード
【内容】 | 「USBセレクティブサスペンド」モードで接続に失敗します。 |
【回避策】 | 「USBセレクティブサスペンド」を無効にしてください。 |
No.10 エディタ領域タブの表示に関する制限
【内容】 | レイアウトのリセットを実行するとエディタ領域のタブが表示されない。 |
【回避策】 | レイアウトのリセットを行わないでください。 現象が発生した場合、[すべての分割パネルを閉じる]コマンドを実行するか、正しく表示できている状態で保存したレイアウトに復元する操作で表示されます。 |