製品別 RoHS対応状況 (簡易証明書)
製品別画面より、下記のように検索できます。*この操作は、旧インターシル品、旧IDT品は対象外です
1. 社外Webサイト画面 での検索方法
まずルネサスの社外サイトに行きます。https://www.renesas.com/
この画面の上部にある検索ボックスに「製品名」をご入力ください。製品に関する情報を検索戴きます。「R5F564ML」で検索してみます。
上位の検索結果に該当する製品「RX64M - RXv2 コア採用 5.06CoreMark/MHz (607CoreMark) 高性能 32 ビットマイクロコントローラ」が表示されるので、その製品をクリックします。
画像

2. 「RX64M - RXv2 コア採用 5.06CoreMark/MHz (607CoreMark) 高性能 32 ビットマイクロコントローラ」で RoHS証明書を表示します。
製品選択表でRohS証明書を表示したい発注型名をクリックすると、ポップアップが表示されるので、パッケージ情報をクリックします。PDF Info:欄にRoHS証明書のPDFへのリンクがあるのでクリックして表示してください。
画像

全ての製品で、いつもデータ表示されるわけではありません。汎用品などの場合のみWebで情報開示しております。
Webに掲載しない製品の分につきましては、当社担当営業を通じて、ご請求戴き度く、お願い申し上げます。
画像