メインコンテンツに移動

電子回路入門 コース

初級

対象製品: マイコン周辺全般

費用: 26,400円(税込)※PDFのテキストが付きます。

ダイオード、トランジスタ、FETおよびオペアンプなどの動作、特性、具体的な回路例などを学びます。   
電気・電子系以外の技術者の方にも理解しやすく、新人技術者の基礎教育にも最適です。   
なお本セミナーにつきましては、測定機器を使用したお客様による実験実習はございません。   
(講師による実験デモ映像はございます。)

※期間中、リアルタイムQ&A日をteams会議にて設定いたします。   
 ご質問や講師と直接お話しになりたい方は、ぜひご参加ください!

画像
電子回路入門のEQポータル画面

 

視聴可能期間:2週間(営業日以外も視聴可能)

2025年  2月 14日(金)~  2月 28日(金)終日 オンデマンド 
(リアルタイムQ&A日程: 2/26(水)13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2025年 2月12日(水)17:00 となります。

2025年  5月 12日(月)~  5月 25日(日)終日 オンデマンド 
(リアルタイムQ&A日程: 5/22(木)13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2025年 5月8日(木)17:00 となります。

受講をお勧めしたい方

  • 初めて電子回路の設計に携わる方、デジタル回路技術者でアナログ回路の基本を身につけたい方などにお勧めします。

受講に必要な前提知識

  • 電流、電圧、抵抗、オームの法則(義務教育レベル程度)の知識があれば十分です。

内容

難解な理論を使わず、平易な解説でダイオード、トランジスタ、FET、オペアンプの動作、特性および具体的な回路例などを解説します。 また各素子のデータシート掲載されている特性項目などについても解説します。   
※ 併せて『デジタル回路入門コース』もご受講いただければ、電子回路一般の知識が習得できます。

動画 総再生時間:約11時間37分

カリキュラム

  1. 電子回路とその働き   
    ○電子回路とこれから学ぶこと ○電位・電圧・電位差 ○電圧・電流・抵抗 ○オームの法則 ○直流と交流
  2. 抵抗   
    ○物質の抵抗 ○ジュール熱 ○抵抗の直列接続、並列接続 ○抵抗器の種類と定格とカラーコード
  3. コンデンサ   
    ○静電容量 ○交流電圧の印加 ○コンデンサの構造と容量 ○コンデンサの並列接続、直列接続 ○コンデンサの種類と定格    
    ○コンデンサ容量の種類と表現方法
  4. コイル   
    ○右ねじの法則とレンツの法則 ○コイルの自己誘導 ○比透磁率 ○コイルの直列接続、並列接続 ○コイルの種類と定格    
    ○インダクタンスの種類と表現方法 ○トランス
  5. 交流回路   
    ○交流の表現 ○制限波電圧 ○交流基本回路(抵抗) ○位相の進みと遅れ ○正弦波の位相変化 ○交流基本回路    
    ○電圧と電流の移送ずれ ○コンデンサに流れる電流 ○コイルに流れる電流 ○RC直列回路の性質 ○RC直列回路の分圧    
    ○ハイパスフィルターとローパスフィルター ○直列共振 ○並列共振
  6. 実験演習 電子回路基礎
  7. 半導体   
    ○いろいろな物質の抵抗値 ○単結晶シリコン ○自由電子の動きとホール ○N型半導体とP型半導体の振る舞い
  8. ダイオード   
    ○PN接合ダイオードの構造 ○順方向電圧印加時のキャリアと逆方向電圧印加時のキャリア ○ダイオードの実際の構造    
    ○PN接合ダイオードの電圧電流特性 ○整流作用と動特性 ○半端整流平滑回路 ○PC接続ダイオードの規格    
    ○ショットキーバリアダイオード ○ツェナーダイオード ○ツェナーダイオードによる低電圧回路 ○可変容量ダイオード    
    ○可変容量ダイオードを使った並列共振回路
  9. ダイオード回路   
    ○動作特性とダイオード回路 ○クリッパ回路 ○スライス回路 ○クランプ回路 ○論理回路
  10. トランジスタ   
    ○トランジスタの構造と記号 ○トランジスタへの電圧印加 ○トランジスタの動作原理 ○トランジスタの分類    
    ○コンプリメンタリトランジスタ ○ダーリントントランジスタ ○ツェナーダイオード内蔵トランジスタ ○トランジスタ特性 ○絶対最大定格 ○安全動作領域と許容コレクタ損失 ○電気的特性 ○トランジスタのスイッチング動作 ○スイッチング特性
  11. 実験演習 ダイオード・トランジスタ
  12. トランジスタの増幅作用   
    ○増幅回路 ○エミッタ接地回路 ○ベースバイアス電流 ○固定バイアス増幅回路 ○自己バイアス増幅回路    
    ○電流帰還バイアス回路 ○バイアス方式 ○接地法式 ○コレクタ接地とベース接地回路
  13. FET   
    ○Nチャンネル接合型FET ○Pチャンネル接合型FET ○MOS型FET ○Nチャンネルエンハンスメント型とデプレッション型 ○FETの記号、種類、特性 ○ソース接地伝達特性・出力特性 ○絶対最大定格 ○電気的特性 ○電流帰還バイアス増幅回路    
    ○パワーデバイス
  14. 演算増幅器   
    ○オペアンプ ○絶対最大定格と電気的特性 ○利得dB(デシベル) ○理想オペアンプ ○反転増幅回路 ○非反転増幅回路 ○ボルテージフォロワ

受講環境

本セミナーは、Jストリーム社のEQポータルによるオンデマンド動画配信です。   
ご覧いただくためにはインターネット接続環境およびWebブラウザーが必要です。

テキスト

テキスト付きコースは、動画で使用しているテキストのPDFをダウンロードいただけます。
ダウンロードURLにつきましては、セミナーお申し込み後に送信される『セミナー請求書』メールにてご案内いたします。

なお、テキストは冊子でもご提供しておりますので、ご入用の場合は別途ご購入ください。
※在庫が無くなり次第、冊子でのご提供は終了といたします。
お申込みはこちら

テキストの一部が閲覧できます ⇒ 電子回路入門 コーステキスト (PDF) 1,938 KB

セミナーお申し込み後

お申し込み締め切り後に幣センターにてお客様情報を登録いたします。登録完了後、動画視聴用のIDとパスワードを記載した   
メールが Jストリーム社のEQポータル会員管理システムから自動送信されますので、紛失いたしませんようご注意ください。   
メール到着後はサイトへのログインが可能かご確認ください。   
※送信されるメールはルネサスからのアドレスではなく、[email protected]から送信されます。   
お客様によっては迷惑メールフォルダなどへ転送されてしまう可能性もございますので、その旨ご確認をお願いいたします。

なお動画本編の試聴につきましては、視聴開始日時になるまで閲覧はできませんので、お含みおきください。

2025年開催コース分より、セミナー終了アンケートにご協力いただいた方につきましては、次回セミナーお申し込み時に使用できる
『15%割引クーポン (割引コード)』をセミナー視聴期間終了後、メールにて送付いたします。是非ご利用ください。

※『15%割引クーポン (割引コード)』の配布は、コンテンツ視聴期間内にアンケート入力いただいた方のみとさせていただきます。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2025年  2月 14日(金)~  2月 28日(金) お申し込み

2025年  5月 12日(月)~  5月 25日(日) お申し込み