メインコンテンツに移動

リアルタイムOS入門

中級

対象製品: マイコン全般

費用: 37,400円(税込)※PDFのテキストが付きます。

※期間中、リアルタイムQ&A日をteams会議にて設定いたします。  
 ご質問や講師と直接お話しになりたい方は、ぜひご参加ください!

画像
EQポータル画面

 

視聴可能期間:2週間(営業日以外も視聴可能)

2025年  5月 12日(月)~  5月 25日(日)終日 オンデマンド 
(リアルタイムQ&A日程: 5/21(水)13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2025年 5月8日(水)17:00 となります。

受講をお勧めしたい方

  • これからリアルタイムOSを利用される方
  • リアルタイムOSの導入を検討されている方。

受講に必要な前提知識

  • マイコンの基礎知識と組み込みC言語の基礎知識が必要
    ※事前に、マイコン入門コース、組み込みC言語入門~実装編~コースの受講を推奨します。

内容

組み込みシステムにリアルタイムOSを導入するための基礎知識を解説します。
組み込みシステムでは複数のイベントをそれぞれの時間要件にあわせて平行に処理していくことが必要で、これをサポートするのがリアルタイムOSです。このリアルタイムOSを用いてイベントの通知や時間要件にあわせた平行処理を実現するマルチタスクプログラミング技術についてわかりやすく解説します。
リアルタイムOSはμITRONを使用します。μITRONは他のリアルタイムOSにも共通するサービスコールを備えているため、AzureRTOSやFreeRTOSなど他のリアルタイムOSへも応用可能な基礎技術が学べます。
プログラミングはC言語を使用し、マイコンはRXファミリを使用します。

動画 総再生時間  
■講義部:約 8時間 50分
■演習部:約 3時間 40分

カリキュラム

  1. リアルタイムOSの概要
    〇リアルタイムOSに求められる要件 〇タスクとハンドラの考え方 〇μITRON仕様
  2. リアルタイムOSの仕組み
    〇タスクの状態 〇優先度方式 〇イベントドリブン方式 〇オーバヘッド
    〇割り込みハンドラ 〇コンフィギュレーション
  3. 演習:OSの動きを見てみよう!
    〇TTV(※1)演習
  4. リアルタイムOSの機能(サービスコール)
    〇タスク付属同期 〇セマフォ 〇イベントフラグ 〇データキュー
    〇メールボックス 〇固定長メモリプール
  5. 演習:サービスコールによるタスクの動きを見てみよう!
    〇ランニングチャート演習(※2)
    〇サンプルプログラムの実行(シミュレータ演習)

※1:TTV(タスク・トレース・ビュー)はリアルタイムOSを搭載したシステムにおけるソフトウェアの動作をパソコン上でシミュレートし、通常目に見えないタスクの状態やディスパッチ時のプログラムの動きやレディキューの並び方を視覚的に表現した教育用ツールです。

※2:ランニングチャート演習はリアルタイムOSを搭載したシステムにおけるソフトウェアの動作、特に タスク間の同期や通信の場面においてタスクがどの順序で動作するかを予測し、チャートに図示 する演習です。

受講環境

  • PC:IBM PC/AT互換機
  • OS:Windows7以上(推奨:Windows10)
  • メモリ容量:推奨2GB以上(最低1GB以上(64ビット版Windowsでは2GB以上))
  • ブラウザソフト:MicroSoft Edge (※3)
  • ルネサス統合開発環境 e2 studio
  • RXファミリ用Cコンパイラ CC-RX (※4)
  • RXファミリ用ITRON RI600V4 Trial版
  • サンプルプロジェクト、ドキュメント(ダウンロードURLはメールにてご連絡)

※3:TTV(タスク・トレース・ビュー)を使用する場合、上記ブラウザが必要となります。

※4:CC-RXのインストールはe2 studioインストール時に実施できます。

テキスト

テキスト付きコースは、動画で使用しているテキストのPDFをダウンロードいただけます。
ダウンロードURLにつきましては、セミナーお申し込み後に送信される『セミナー請求書』メールにてご案内いたします。

セミナーお申し込み後

お申し込み締め切り後に幣センターにてお客様情報を登録いたします。登録完了後、動画視聴用のIDとパスワードを記載した
メールが Jストリーム社のEQポータル会員管理システムから自動送信されますので、紛失いたしませんようご注意ください。
※送信されるメールはルネサスからのアドレスではなく、[email protected]から送信されます。
お客様によっては迷惑メールフォルダなどへ転送されてしまう可能性もございますので、その旨ご確認をお願いいたします。

メール到着後はサイトへのログインが可能か確認いただき、コース内で公開しております『ガイダンス』をご覧ください。
なお動画本編の試聴につきましては、視聴開始日時になるまで閲覧はできませんので、お含みおきください。

2025年開催コース分より、セミナー終了アンケートにご協力いただいた方につきましては、次回セミナーお申し込み時に使用できる
『15%割引クーポン (割引コード)』をセミナー視聴期間終了後、メールにて送付いたします。是非ご利用ください。

※『15%割引クーポン (割引コード)』の配布は、コンテンツ視聴期間内にアンケート入力いただいた方のみとさせていただきます。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2025年  5月 12日(月)~  5月 25日(日) お申し込み


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

マイコン入門(オンデマンドセミナー)テキスト付

中級

【開催場所】 オンデマンド

【受講料】  37,400円(税込)

組み込みC言語入門~実装編~(オンデマンドセミナー)テキスト付

中級

【開催場所】 オンデマンド

【受講料】  37,400円(税込)