~設計現場で役立つアナログ回路と信号処理の知識を解説~

費用 (無料) 対象製品 RX23E-B, RX23E-A
開催日時/会場
2024年 11月 28日(木)14:00~16:00 オンライン 終了しました
ボードプレゼントキャンペーン対象
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
センサ機器や計測器などΔΣADコンバータを使った商品をご検討中、またはこれからご検討を始められる方。
特に、以下のアプリケーションを検討されている方に最適です。
- 温度計測
熱電対や測温抵抗体などの温度センサ
ペルチェ制御 - ひずみ計測
ひずみゲージやロードセルなどの重量/荷重センサ
圧力センサ(抵抗ブリッジ) - 光計測
赤外線センサ(フォトダイオード)を利用した分析機器 - 電圧電流計測
産業信号4-20mAの計測
データロガーや記録計などのデータアクイジション(DAQ)
受講に必要な前提知識
特に前提知識は必要ありません。
内容
前半・後半の2部構成で、ΔΣADコンバータの基礎、設計方法の応用事例、高精度アナログフロントエンドを搭載したマイコンRX-Eシリーズを紹介するセミナーです。初めてΔΣADコンバータをご検討・ご使用される方も、是非ご参加ください。
前半の部では、各種AD変換方式の振り返りと共に、センサ計測向けΔΣADコンバータの特徴と応用事例について学びます。応用事例は、弊社でサポートした案件例も交え、紹介します。
後半の部では、RX-Eシリーズの新製品RX23E-Bマイコンとその応用ソリューションを紹介します。
また、本セミナーにご参加頂き、アンケートにご希望いただきました5名の方に、本セミナーでご紹介する新製品RX23E-Bが搭載された評価ボードRSSK (Renesas Solution Starter Kit) をプレゼントさせていただきます。
カリキュラム
[前半の部]
- ΔΣADコンバータの基礎知識
- 各種AD変換方式
- サンプリングと折り返し雑音
- オーバサンプリングとΔΣ変調
- センサ計測向けΔΣADコンバータの特徴
- 24bitΔΣADCと周辺アナログ機能
- 仕様の見方
- 応用事例と設計ポイント
- 温度計測
- ひずみ計測
- 光計測
- 電圧電流計測
- 解析事例
- センサの誤差要因
- 微分方程式による解析方法
- センサ回路の解析事例
[後半の部]
- RX-EシリーズとRX23E-Bのご紹介
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- なし
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
- なし
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。 巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2024年 11月28日(木)