画像

費用 (無料) 対象製品 RX13T, RX23T, RX24T, RX26T, RX66T, RX72T
開催日時/会場
2024年 11月 15日(金)14:00~15:30 オンライン 終了しました
ボードプレゼントキャンペーン対象
※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
モータ・インバータ制御を行うためのマイコンをご検討中、またはこれからご検討を始められる方。
特に、以下のアプリケーションを検討されている方に最適です。
- エアコン・洗濯機・冷蔵庫
センサレスベクトル制御、PFC制御など - 電源制御
AC/DCコンバータ、DC/DCコンバータなど - 電動アクチュエータ、X-Yステージ、ACサーボ、汎用インバータ
MCUを使ったベクトル制御など
受講に必要な前提知識
- 特になし
内容
RXマイコンの基礎とモータ・インバータ制御向けマイコンRX-Tシリーズを紹介するセミナーです。
RXマイコンの特長やラインナップの紹介から始まり、モータ・インバータ制御向けマイコン RX-Tシリーズの特長と周辺機能 および、同シリーズを使用したソリューションも紹介します。
また、本セミナーにご参加頂き、セミナー終了後のアンケーにご希望いただきました中から5名の方にRX-Tシリーズのモータ制御向け評価キットをプレゼントさせていただきます。
カリキュラム
- RXマイコンの基礎
- RXマイコンの種類とラインナップ
- RXコアの特長
- RX-Tシリーズの紹介
- RX-Tシリーズのラインナップ
- 製品概要
- モータ・インバータ制御向け特長機能のご紹介
- タイマ
- アナログ機能
- その他、モータ・インバータ向け機能
- ソリューション紹介
- モータソリューション
- 関連ソリューション
- お役立ち情報
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- なし
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
- なし
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。 巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2024年 11月15日(金)