メインコンテンツに移動

RL78 1day速習~基礎編~ プロジェクト作成セミナー(オンラインセミナー)

中級

費用 (無料)   対象製品  RL78ファミリ

開催日時/会場

  • 2022年 02月16日(水) 9:30~12:00
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • 統合開発環境 e² studio とコード生成プラグインの使い方を学びたい方
  • RL78マイコンの開発環境を使って、一連のソフトウェア開発の流れを体験したい方

受講に必要な前提知識

  • マイコンの基本知識
  • C言語でのプログラミング経験

内容

入手性のよい市販のマイコンボード(RL78/G14 Fast Prototyping Board)を使い、統合開発環境 e² studio とコード生成プラグインの使い方をご紹介します。

  • 統合開発環境 e² studio を用いて、新規プロジェクトを作成します。
  • コード生成プラグインを用いて、GUI操作によりデバイスドライバプログラムを自動生成します。
  • コード生成のAPIを使って、サンプルプログラムを作成します。
  • ビルドやデバッグといった基本操作の手順を確認します。

オンラインセミナーのため、講師によるデモンストレーションを中心に解説いたします。
ご受講前に、使用するツール(統合開発環境、コンパイラ)をインストールいただくと、GUI操作や手順を体験いただけます。

【ご参考】デモンストレーションで使用する部材は、以下より購入いただけます。
RL78/G14 Fast Prototyping Board

※本セミナーは、2020年~2021年に実施しました「RL78 1day速習~基礎編~(オンラインセミナー)」の前半パートとなります。変更内容はありません。

カリキュラム

  1. RL78ファミリ製品紹介
  2. プロジェクトの作成
  3. コード生成ツール
  4. プログラムの編集、ビルド、デバッグ
  5. ドライバコードの活用
  6. 単体動作(フラッシュ書き込み)

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

  • インターネット接続環境
  • Microsoft社 Teams Live Eventが利用できる環境(TemasアプリまたはWebブラウザ)

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • 統合開発環境 e² studio 2021-10
  • CC-RL V1.10.00
  • RL78/G14 Fast Prototyping Board

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2022年 02月16日(水)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

マイコン入門(オンデマンドセミナー)コース

中級

  • 【開催場所】
  • オンデマンド
  • 【受講料】
  • 33,000円(税込)

組み込みC言語入門~実装編~(オンデマンドセミナー)コース

中級

  • 【開催場所】
  • オンデマンド
  • 【受講料】
  • 33,000円(税込)