メインコンテンツに移動

RL78 1day速習~基礎編~ 機能活用セミナー(オンラインセミナー)

中級

費用 (無料)   対象製品  RL78ファミリ

開催日時/会場

  • 2022年 02月16日(水) 13:00~17:30
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • RL78ファミリの代表的な周辺機能の基本的な使い方を学びたい方
  • コード生成プラグインにより自動生成されるドライバコードを活用して、効率的にプログラム開発を進めたいと考えている方

受講に必要な前提知識

  • マイコンの基本知識
  • C言語でのプログラミング経験

内容

RL78ファミリの基本的な機能を扱い、ソフトウェア開発プロセスを効率的に進める方法として、コード生成プラグインをご紹介します。
入手性のよい市販のマイコンボード(RL78/G14 Fast Prototyping Board)を使い、タイマ、A/Dコンバータ、シリアル通信といった組み込み制御ではよく使われる周辺機能と、RL78ファミリの特長のひとつであるスタンバイ機能について、サンプルプロジェクトを動かしながら学習します。

オンラインセミナーのため、講師によるデモンストレーションを中心に解説いたします。
ご受講前に、使用するツール(統合開発環境、コンパイラ)をインストールいただくと、GUI操作や手順を体験いただけます。また、デモンストレーションで使用する部材をご準備いただくと、実機上での動作を確認いただけます。

【ご参考】デモンストレーションで使用する部材は、以下より購入いただけます。
RL78/G14 Fast Prototyping Board
照度センサ(フォトトランジスタ) NJL7502L
温湿度センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) US082-HS3001EVZ

※本セミナーは、2020年~2021年に実施しました「RL78 1day速習~基礎編~(オンラインセミナー)」の後半パートとなります。タイマ編で扱う内蔵周辺機能を、タイマRDからタイマ・アレイ・ユニットに変更していますが、その他変更内容はありません。

カリキュラム

  1. RL78ファミリ製品紹介
  2. タイマ編 ~タイマ・アレイ・ユニットでPWM出力~
  3. ADC編 + スタンバイ機能編 ~照度センサを使う~
  4. IICA編 ~温湿度センサを使う~

※任意にご参加いただけます。以下スケジュールを予定しています(入退出自由です)。
【お願い】RL78ファミリ製品紹介をご視聴いただきご参加ください。
視聴環境のご確認は、オープニング動画配信時間内にお願いいたします。

 ■スケジュール
12:30~13:00 オープニング動画配信
13:00~13:10 事務連絡
13:10~13:30 RL78ファミリ製品紹介
13:30~14:15 タイマ編 ~タイマ・アレイ・ユニットでPWM出力~
14:30~15:45 ADC編 + スタンバイ機能編 ~照度センサを使う~
16:00~17:15 IICA編 ~温湿度センサを使う~

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

  • インターネット接続環境
  • Microsoft社 Teams Live Eventが利用できる環境(TemasアプリまたはWebブラウザ)

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • 統合開発環境 e² studio 2021-10
  • CC-RL V1.10.00
  • RL78/G14 Fast Prototyping Board
  • LED, カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/4W1kΩ, ミニブレッドボード, スルーホールワイヤー
  • 照度センサ(フォトトランジスタ) NJL7502L, カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 
    1/4W10kΩ, ミニブレッドボード, オス-オスワイヤー
  • 温湿度センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) US082-HS3001EVZ

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。 皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。 Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2022年 02月16日(水)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

マイコン入門(オンデマンドセミナー)コース

中級

  • 【開催場所】
  • オンデマンド
  • 【受講料】
  • 33,000円(税込)

組み込みC言語入門~実装編~(オンデマンドセミナー)コース

中級

  • 【開催場所】
  • オンデマンド
  • 【受講料】
  • 33,000円(税込)