メインコンテンツに移動

AWS IoTクラウドソリューションで本格的なIoTシステムの開発フローを体験(オンラインセミナー)

初級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ

開催日時/会場

  • 2022年 04月19日(火) 14:00~16:00
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

  • 株式会社コア

受講をお勧めしたい方

  • IoTを始めたいけど、何を始めたらよいかわからない方
  • AWS IoTを使ってIoTシステムを作ってみたい方
  • AmazonFreeRTOSを触ってみたい方

受講に必要な前提知識

  • C言語のプログラミング経験があると良いですが、サンプルコードをベースに説明するので必須ではありません。

内容

本セミナーでは、AWS IoTを活用したIoTシステムの開発フローを体験いただきます。IoTのエッジデバイスには、ルネサスエレクトロニクス製のRX65N搭載のGR-ROSEを使用します。GR-ROSEは、IoTプロトタイピング向けの超小型ボードで、豊富なセンサインターフェースを持ち、ESP8266による無線通信も可能な幅広い用途でお使いいただけるボードです。セミナーでは、GR-ROSEとCO2センサを接続し、温度、湿度、CO2を測定、可視化するデモを構築いたします。デモ構築を通して、GR-ROSEのソフトウェア環境や、AWS IoTの利用方法について学んでいただきます。エッジデバイス側の開発フローから、AWS IoTのクラウド環境構築を一通り体験いただけます。AWSやIoTにご興味のある方、実際にAWSでIoTシステムの開発を検討している方にぜひともおすすめです。

本セミナーで使用するGR-ROSEのサンプルコード、環境構築手順マニュアルはコア社ホームページで公開しております。事前にダウンロード、開発環境のインストールをお願いいたします。また、セミナー中で構築するデモはCO2センサがなくても動かすことができますので、ご用意できない方でも安心してご参加ください。

是非、お手元にGR-ROSEをご用意していただき、セミナーを受講いただきたく思います。
ご用意がない場合でも、AWSを用いたIoTクラウドソリューションの環境構築をご確認いただけます。

カリキュラム

  1. AWSとは
  2. AWS IoT とは
  3. IoTにおける組み込みデバイス
  4. GR-ROSE
  5. AWS IoT クラウドソリューション
  6. 【演習】IoTのデモシステム開発
  7. Q&A

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

  • GR-ROSE
  • 無線LAN接続環境
  • Windows10 PC
  • AWSアカウント
  • e² studio(Version: 2021-07(21.7.0))

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

受講者演習環境と同じ

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。 皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。 Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2022年 04月19日(火)