~クロスプラットフォーム対応GUI統合開発環境Qt、およびRAファミリ使用時のQtを用いたGUI開発手法のご紹介~

費用 (無料) 対象製品 RAファミリ
開催日時/会場
- 2023年 04月21日(金) 13:30~15:30
- オンライン
- 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
講師
- The Qt Company
受講をお勧めしたい方
- RAファミリ、Qt、GUIのいずれかにご興味がある方
- 組み込み機器にて、新たにGUI採用、あるいはGUI開発を検討されている方
- 既にGUI開発に携わられている方、そのデザインや開発工数にお悩みの方
- スマホライクなUIUXを実現したいが、コストや時間的な制約が厳しい方
受講に必要な前提知識
- Qtを使ったUI開発に興味がある方(プログラミング経験があれば良いですが、未経験でも可能です)
内容
スマートフォンの登場に端を発したタッチパネルや高解像度ディスプレイの普及により、グラフィックユーザーインターフェース(GUI)を備えたアプリケーションが身の回りに溢れています。スマホアプリの常識がFA機器、自動車、医療機器、POSシステムなど、ありとあらゆる業界に広がりをみせ、GUIに対するユーザーの目がシビアになりつつある中、ハードウェア面においても、昨今の世界情勢によるサプライチェーンの断絶や燃料・材料費高騰を払拭する選択が求められています。
ユーザエクスペリエンス(UX)とハードウェアコスト低減の両立、クロスプラットフォームフレームワークを活用したアジャイル開発を実現する解の一つとして、 本セミナーでは、RAファミリマイコンにおいてQt for MCUsを使用したアプリケーション開発手法をご紹介します。 RAファミリとQtにて実装されたデモを用いながら、デザインデータをGUIツールに取り込み短時間でGUIデザインを作成する方法や、簡単なフレームワークの設定でプログラムレスで画面の動作を確認する機能などの直感的なアプリケーション作成を、GUI開発のノウハウに精通したフィールドエンジニアが手順に沿って解説しますので、Qt for MCUsのアプリ作成と実装方法の概要を理解することが出来ます。
カリキュラム
- The Qt Company / Qtについて
○GUI開発の課題を解決するQt(Qt for MCUs)の特長
○統合フレームワークと、クロスプラットフォーム対応 - EK-RA6M3G食器洗い機デモ
○Qt Quick Utralite, Boot2Qtのご紹介
○オンチップグラフィックアクセラレーターの活用と、実機上でのデプロイ - Qtツールを使ったリモートハンズオン
○Qt Design StudioによるGUI画面の作成
○Qt Creatorによる実機上でのデプロイ - まとめ
○Qt(Qt for MCUs)の活用、RAファミリ + Qtにて実現出来ること
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
オンラインで開催するため、PCをご準備ください。
リモートハンズオン参加ご希望の方はQt Creator, Qt Design Studioをインストールください。
インストール方法はお申込みの方に別途ご案内させていただきます。
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
- ボード:EK-RA6M3G
- 統合開発環境:Qt Creator, Qt Desigh Studio
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。 Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2023年 04月21日(金)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。
RTOSを導入しよう!FSPを用いたAzureRTOSプロジェクト開発手法~Arm® Cortex®-MコアRAファミリを使用~(オンデマンドセミナー)

- 【開催場所】
- オンデマンド
- 【受講料】
- 無料