メインコンテンツに移動

ルネサス製IPライセンス製品のご紹介と注目IPの技術紹介(オンラインセミナー)

~サスティナブルなシステム開発に向けて~

中級

費用 (無料)   対象製品  ソリューション&共通技術

開催日時/会場

  • 2022年 06月02日(木) 13:30~15:00
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • IP製品の導入を検討されている方
  • ASICやFPGAを用いたカスタムデバイスの開発を検討されている方
  • 汎用デバイスの拡張を検討されている方

受講に必要な前提知識

  • 一般的はデバイス開発に関する知識
  • IP(intellectual property)とは何かを事前に把握されていると、より理解が深まります

内容

ルネサスは、マイコンやSoC(System on Chip)上に搭載するIPを多数保有しています。プロセッサに始まり、通信用インタフェース、タイマ、メモリ、アナログなど、長年の製品化実績に裏打ちされた、高性能・高品質なIPの中でも特にご要望が多いものを中心に外販用IP製品として提供中です。

またルネサスのIP製品は、これまでルネサスが市場に提供してきた半導体製品と同等の機能・性能を、お客様のシステムや製品に組み込んだり、製品単体としてもお使いいただくことができます。これによりお客様は、システム全体をゼロから設計することなく、お客様独自部分の設計に集中できると共に、開発期間を短縮することができるなど、様々なメリットがあります。

本セミナーでは、ルネサスのIP製品の全体像、製品ラインアップ、各IPの特長を紹介いたします。またルネサスの特長的なIPとして、弊社がデバイスとして提供してきたプロセッサコアをIPとしてユーザにご活用いただくための様々なソリューションをご紹介します。

カリキュラム

  1. ルネサス製IP製品のご紹介
    ○ルネサスの“IPライセンスビジネス”とは?
    ○ルネサスのIPライセンス製品の特長
    ○IPライセンス最新情報
    ○製品ラインアップ一覧
    ○IPライセンス製品を扱うパートナー各社
  2. 「ルネサスのプロセッサIPソリューション」のご紹介
    ○プロセッサIPソリューション概要
    ○FPGAマイコンの実現
    ○H8/H8S/H8SXを例としたオリジナルマイコンの実現
    ○H8S IPを例とした専用LSIへの組み込み

受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2022年 06月02日(木)