メインコンテンツに移動

FreeRTOS PubSub Demo with Trusted Secure IP (TSIP) CK-RX65N V2 プログラムビルド (3/4)

2024年10月17日

このビデオでは、Trusted Secure ID (TSIP) を使用した FreeRTOS PubSub デモのビルド手順を提供します。

関連リソース

ビデオの0:59から1:21に対する参照先は以下の通りです。

  • FreeRTOS OTA チュートリアル CK-RX65N (2/3) - Program Build
    リンク先のビデオに従って下記を実施してください。
     No.1: Linker_section_sample.esiのインポート
     3:38 - 4:16を参照してください。
    No.2: スマートコンフィグレータのコード生成時の動作の指定
     4:17 - 4:38を参照してください。
    No.3: Toolchainの確認
     4:39 - 4:53を参照してください。
    No.4: モトローラS形式ファイル出力の確認
     4:53 - 5:09を参照してください。

ビデオの1:35から1:48に対する参照先は以下の通りです。

このビデオシリーズの続きは下記をご覧ください