Results: 158 webinars
Microcontrollers & Microprocessors
ONE Tech’s MicroAI™ technology brings the capability to locally train machine learning anomaly detection models directly on Renesas RA MCUs. This allows for OEMs to reduce data expenditures, while increasing the level of insight into the performance of their assets without the need for extensive data science.
このオンラインセミナーでは、5Gネットワークの同期要件を実装するための統合クロックソリューションについて詳しく説明し、CPRI/eCPRIのクロックのフィルタリング、IEEE 1588のステアリング周波数、データコンバーターの同期、極めて低い位相ノイズとジッターの実現など、それぞれが必要な場面におけるソリューションをご紹介します。
オンラインセミナーでは、以下の内容をご説明します。
5G RAN同期の課題を解決するルネサスのシングルチップ無線シンクロナイザ
無線やデータコンバータアプリケーション上でS/N比の最大化をサポートする最新のジッター減衰器とその機能
オンラインセミナーでは、以下の内容をご説明します。
5G RAN同期の課題を解決するルネサスのシングルチップ無線シンクロナイザ
無線やデータコンバータアプリケーション上でS/N比の最大化をサポートする最新のジッター減衰器とその機能
In this webinar you will learn:
Key design considerations for implementing voice in your constrained IoT applications
How to get started with your design using Renesas RA MCUs and the powerful Cyberon DSpotter toolchain
Key design considerations for implementing voice in your constrained IoT applications
How to get started with your design using Renesas RA MCUs and the powerful Cyberon DSpotter toolchain
Most IEEE 1588 synchronization solutions are provided as a black box and the details are not well understood. In this webinar, we will open that box and see that the contents are less intimidating than most presume. Learn about a software solution that works in the Linux open source environment, is easy to use, and is user-customizable.
この脅威に対抗するためIoTデバイスは自律したセキュリティが必要であり、RX MCUのセキュリティソリューションを活用すればそれを簡単に実現できます。また、IoTデバイスの動作の起点となるMCUを活用したセキュリティの実現は、安全性を強化できます。本セミナーから、以下の情報が取得できます。
セキュリテイ実現に向けた課題
課題を解決するRX MCUのハードウエアセキュリティ機能を起点としたセキュリティソリューション
RX MCUと連携したセキュリティ機能の実現をサポートするパートナーソリューション
セキュリテイ実現に向けた課題
課題を解決するRX MCUのハードウエアセキュリティ機能を起点としたセキュリティソリューション
RX MCUと連携したセキュリティ機能の実現をサポートするパートナーソリューション
Microcontrollers & Microprocessors
Communications Infrastructure
Building on the hardware security foundation in Renesas RA MCUs and RZ MPUs, this webinar will look at how SmartAxiom uses light embedded blockchain technology to deliver such an endpoint-to-cloud solution in a responsive, scalable, and reliable manner. The SmartAxiom solution also eases mass provisioning, reduces operational costs by minimizing the number of keys and certificates, and satisfies the requirements of a Zero Trust environment.
This webinar will introduce the space community to the newly released ISL73141SEH, which is the first radiation hardened Analog-to-Digital Converter from Renesas. The ISL73141SEH brings to market the highest performance space grade ADC available. This will allow system designers to increase the accuracy of their sensor measurements and improve the accuracy of telemetry data.
Microcontrollers & Microprocessors
Communications Infrastructure, Consumer Electronics, Industrial, Medical & Healthcare
In this webinar, we will explore the newest member of the RA family. The RA4M2 MCUs offer lowest active power and 100MHz performance simultaneously. This is making the RA4M2 Group ideal for an IoT application platform with a rich variety of different end-products all based on the RA family of microcontrollers.
ルネサスはこの度高い性能を実現しながら機器の省スペース・低コスト化に貢献する32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラRA2L1/RA2E1をリリースしました。このオンラインセミナーでは、RA2L1/RA2E1グループの特長機能とメリットを詳しくご紹介していきます
このオンラインセミナーでは、Qtグラフィックス・ツールキットでシンプルなマイクロコントローラに焦点を当て、あらゆる種類の組み込みハードウェアから優れたパフォーマンスを引き出す方法について説明します。また、低コストのチップがUXに大きな影響を与えることなくハイエンドのボードと置き換えられるのか、そしてなぜこのような変更が可能なのか説明いたします。
そこで、本オンデマンドセミナーでは、ユーザビリティ向上の鍵となる静電容量タッチキーや非接触インターフェース、Graphical User Interface (GUI) などの技術を紹介し、これらを導入する上での課題に対して、ルネサスが提供するソリューションをご紹介していきます。
本オンラインセミナーでは、RZ/A1Hソフトウェアパッケージ、およびTES Guiliani Liteを活用したGUIアプリケーションの開発方法をレクチャします。
Microcontrollers & Microprocessors
Industrial
How to use Renesas e² Studio IDE & the Flexible Software Package to quickly build fully functional secure IoT firmware for the RA Family 32-bit MCUs.
ISL81801 is a 80V bi-directional buck-boost controller, while ISL81802 is a dual output / two-phase sync buck controller with a lot exciting features.
機器のIoT化が進む中、セキュリティ対策への意識も高まっています。機器をクラウドに安全に接続するには、鍵や証明書を保管するセキュアエレメントが必要です。