~パートナ各社のハードウェアやソフトウェア、ツールなどのソリューションがRAファミリに続々と対応開始~
2019年11月12日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、32ビットArm® Cortex®-M 搭載Renesas RAマイコンファミリを使用した、パートナ企業のソリューションの第一弾として、10種類のパートナソリューションを発表します。RAファミリは、その最適化されたハードウェアの性能に加えて、ルネサスが用意するフレキシブル・ソフトウェア・パッケージ(FSP)と、パートナ企業のソフトウェアやツールのソリューション群による柔軟な使い勝手が特長です。この特長により、IoT(Internet of Things)の様々なエンドポイントのアプリケーションに対応します。ルネサスは、すぐに商用利用が可能なパートナソリューションに「RA READY」と表示し、ルネサスのウェブサイトでその概要、紹介動画、デモプログラム、技術ドキュメントなどを紹介することとしました。

 RAファミリのエコシステムには、現在、30社以上のパートナ企業が賛同し、各社がそれぞれのソフトウェアやツール、ソリューションの開発を行っています。これらは、ユーザの現実的な課題を解決するためのソリューションであり、セキュリティ、コネクティビティ、人工知能(AI)、マシンラーニング(ML)、ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)などの様々なIoT機能の実現に寄与します。これらのソリューションがあらかじめ用意されていることにより、ユーザは製品化までに費やす時間を短縮することができます。RAファミリのFSPは、オープンなアーキテクチャであり、ユーザが過去のソフトウェア資産を再利用したり、ルネサスやエコシステムパートナが提供するサンプル・ソフトウェアと組み合わせることで、複雑なIoT機能を容易に実装することが可能になります。

 ルネサスの戦略パートナーシップおよびグローバルエコシステム担当ディレクターであるKaushal Voraは次のように述べています。「IoTの爆発的な成長を背景に、過去数年間で組み込み設計は飛躍的に複雑化しています。そのIoT機器がもつ複雑さに加え、設計上の課題は増大し、一方で開発期間の短縮が課せられており、設計者は競争力のある機能を備えた製品をタイミングよく完成させることに苦労しています。そのため、あらかじめ用意されたソリューションを柔軟に組み合わせて使用するプラットフォーム設計のアプローチが、これまでにないほど求められているのです。」

 SEGGERの創業者であるRolf Segger氏は次のように述べています。「ルネサスと緊密に協力して、IoT社会の実現を加速するソリューションを市場に届けられることを嬉しく思います。弊社のemWin組み込みGUIソフトウェア、emCrypt、emSecureおよびFlasher Secureセキュリティソフトウェア、そしてembOS RTOSとミドルウェアは、設計者が製品を設計する際に必要となるあらゆるツールを提供します。」

今回発表するパートナソリューションは次の通りです。

  • 株式会社アドバンスト・メディアと株式会社テクノマセマティカルは、音声認識とノイズ低減用のミドルウェアを利用してスマートなHMI向けに音声認識ソリューションを提供
  • BFG Engineeringは、家電用途向けモータ制御リファレンスドライバプラットフォームを実現するアルゴリズム、ハードウェア、ソフトウェアを提供
  • CapExtの静電容量タッチ・シミュレーションソフトウェアは、試作品の開発期間を短縮し、最適なタッチスクリーンのパフォーマンスを実現
  • Cyberonは、ヒューマン・マシン・インターフェース用の音声認識コマンド制御ソリューションを提供
  • Cypherbridge Systemsは、セキュアなクラウド接続とIoTゲートウェイ運用のSDKPac™と、セキュアブートローダuLoadXL™を提供
  • GT&Tは、小型で信頼性の高い、すぐに量産化できるGPSとCat-M1/NB-IoTフリート・トラッキング・ソリューションを開発
  • Relocは、IoTデバイス向けにすぐに量産可能なWi-Fiドライバを提供
  • SecureRFの DOME™プラットフォームは、耐量子GTC(Group Theoretic Cryptography)技術を活用し、IoTエンドポイントデバイス向けのゼロタッチオンボーディング、認証、セキュア・ファームウェア・アップデート、オーナーシップ・マネジメントを提供
  • SEGGER emWinは、RA ファミリのFSPに組み込まれて提供されるGUIで、高効率で高品質なユーザーインターフェースを実現
  • サイレックス・テクノロジー株式会社は、IoTデバイス向けのWi-FiとBluetooth® Low Energy 5.0のモジュールを提供

Renesas RAパートナエコシステムとパートナソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/ra-partners

以 上

*Arm とArm Cortexは、EU諸国とその他の国でのArm Limitedの登録商標です。SDKPacとuLoadXLはCypherbridge Systems LLCの商標です。DOMEはSecureRF Corporationの商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする