ニデック株式会社(以下ニデック)とルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、電気自動車(EV)向けの駆動モータと様々なパワーエレクトロニクスを統合した次世代E-Axle(X-in-1システム)の半導体ソリューションでの協業に合意しました。
現在、電気自動車ではE-Axle(イーアクスル)と呼ばれる、モータ、インバータ、ギヤ(減速機)を一体化した3-in-1ユニットの採用が増えています。そしてさらに、高性能・高効率と、小型軽量・低コストを同時に実現し、車両開発の効率化を図るため、DC-DCコンバータ、オンボードチャージャ(OBC)などのパワーエレクトロニクス制御を統合する動きが加速しています。特にEV先進国の中国市場では、複数の自動車メーカで複数の機能が統合されたX-in-1ユニットがプラットフォーム化され、多くの車種において採用が進んでいます。
一方、複数の機能を統合し、より複雑になったX-in-1は、車載グレードの品質を維持することがさらに困難になります。そのため、自動車の安心・安全を実現するには診断機能や故障予知などの予防安全技術の開発が必要となります。そこで両社は、ニデックのモータ技術と、ルネサス半導体技術を持ち寄り、業界最高水準の高性能・高効率と、小型軽量・低コストを同時に実現するX-in-1システム向けに、高品質・高機能なPoC(Proof of Concept:概念実証)を共同開発することで合意しました。
第一弾として、2023年末までにモータ、インバータ、ギヤに加え、DC-DCコンバータ、OBC、電力分配ユニット(PDU)を搭載した6-in-1のPoCを開発する計画です。さらに2024年には第二弾として、バッテリマネジメントシステム(BMS)他も統合してさらに集積度を高めたX-in-1のPoCを開発する予定です。第一弾のPoCでは、パワーデバイスにはSiC(炭化ケイ素)を搭載しますが、第二弾では、DC-DCやOBCのパワーデバイスを高周波動作が得意なGaN(窒化ガリウム)に置き換えることで、さらなる小型化と低コスト化を図ります。
ニデックは、本協業で開発したPoCをベースに早期に製品化し、E-Axleのラインナップ拡充に加え、量産体制を構築してE-Axle市場をリードして参ります。
ルネサスは、両社で開発したPoCをE-Axleのリファレンスデザインのベースとして活用することにより、複雑化するX-in-1システム向けにターンキーソリューションを開発、提供していく予定です。
以 上
■両社幹部コメント
岸田 光哉 ニデック株式会社 副社長執行役員 車載事業本部長
「ニデック創立50周年の節目に、当社の創業精神である「世界一」を目指す、次世代E-Axle向け、X-in-1システム開発をスタートすることは非常に大きな挑戦です。ニデックグループの持つ車載機能の強みを結集し、車載半導体リーダー企業のルネサスとPoC開発を実現することで、両社がグローバル企業として、世界を牽引していくことを目指します。」

Vivek Bhan
ルネサス エレクトロニクス株式会社 執行役員 兼 ハイパフォーマンスコンピューティング・アナログ&パワーソリューショングループ 共同ジェネラルマネージャー
「E-Axleにおいて豊富な市場実績を誇り、システムノウハウを持つニデックと協業できることを大変嬉しく思います。ルネサスは、本協業においてハードウェア設計だけでなくソフトウェア開発でも主要な役割を果たすことにより、極めて短期間でのPoC開発を実現します。」

ニデックについて
ニデックはモータ事業を中心に「回るもの、動くもの」に特化したソリューションを手掛ける「世界No.1の総合モーターメーカー」です。世界46カ国、約340社のグループ会社が持つそれぞれの技術力を活かした精密小型から超大型までの幅広いラインナップの製品はIT機器や自動車、二輪車、商業、産業をはじめとする様々な分野に採用されています。今後も当社は軽薄短小、効率化技術で世の中に無くてはならない製品・ソリューションを圧倒的スピードで提供していきます。
Webサイト:www.nidec.com
SNS:LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube
ルネサスについて
ルネサスは、世界を代表するマイコンのグローバル企業として、組み込みプロセッサを中心に、アナログ&パワー、コネクティビティなどの各種半導体を、自動車、産業、インフラ、IoT分野に提供しています。また、私たちの製品を最適に組み合わせたウィニング・コンビネーション・ソリューションを提案することにより、早期開発にも貢献しています。あらゆるモノとモノをつなぎ、エンドポイントのインテリジェント化を推進するなど、ルネサスは人々の暮らしを楽(ラク)にする技術で、持続可能な未来をつくることを目指してまいります。詳細は、www.renesas.comをご覧ください。SNSのフォローはこちらからLinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。