~小ピン、小型パッケージのラインアップにより、RL78ファミリの選択肢がさらに拡大~

2023年1月12日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、RL78ファミリの強化を図り、最小となる8ピンパッケージを含む「RL78/G15」を発売、量産を開始しました。新製品は、8ビットマイコンの応用分野に向けた汎用性の高いマイコンです。そのため、産業、民生、センサ制御、照明、インバータなど幅広いアプリケーションに適しています。特に、RL78/G15は、8ピンから20ピン、最小3mm角と、小ピンかつ小型パッケージながら充実した周辺機能を搭載しているため、機器の小型化、低コスト化に貢献します。また、動作周囲温度は最大125℃のため熱設計が容易で、インバータのモータなど発熱部品の近くにマイコンを配置することが可能です。

 ルネサスの汎用MCU事業部の事業部長である関 俊彦は次のように述べています。「RL78ファミリは、低消費電力性能や最適化した周辺機能が高く評価され、発表以来約11年間で累計は71億個を超え、現在では月に約1億個を出荷しています。ルネサスは今後も、お客様のニーズに耳を傾け、コスト効率が高く使いやすいローエンドマイコンの拡充を図ってまいります。」

 IARシステムズのProduct ManagementのDirectorであるLotta Frimanson氏は次のように述べています。「ルネサスのRL78ファミリのラインアップが、市場規模の大きいローエンドマイコン市場に向けて拡充されることを歓迎します。IARはRL78ファミリの全ラインアップをサポートする唯一のパートナとして、世界中のエンジニアがRL78の機能を最大限に活用し、効率的に開発できるよう、高速でコンパクトなコード生成ができる良質な開発環境を提供していくことをお約束します。」

RL78/G15主な特長

  • 16MHz動作のRL78 16ビットCPUコア搭載
  • -40℃~125℃の広範な動作周辺温度範囲
  • 8ピンから20ピンのパッケージラインアップ、最小3mmx3mmの小型WDFNパッケージを用意
  • 電源用VDD、VSSを除き、すべての端子を汎用I/Oに使用可能
  • コードフラッシュメモリを最大8KB、データフラッシュを1KB、SRAMを1KB搭載
  • 2.4V~5.5Vの動作電圧に対応
  • CSI、UART、Simple I2C、マルチマスタI2Cの豊富なシリアルインタフェース
  • 高精度(±1.0%)オシレータ搭載
  • コンパレータ内蔵

開発環境

 RL78/G15の開発ツールとして、他のRL78と同様、GUI(Graphical User Interface)で周辺機能のドライバコードを容易に生成できるSmart Configuratorを利用できます。評価ボードはFast Prototyping Board(FPB)を用意しました。Arduino UnoとPmodTM Type 6Aインタフェースを標準搭載し、すべてのピンにアクセスできます。さらに、USBケーブルのみでデバッグとプログラミングが可能です。また、このFPB上で動作するArduinoライブラリも用意しました。これらにより、RL78の資産だけでなくArduinoの膨大な資産も利用できるため、アイデアを早期に具現化することが出来ます。

ウィニング・コンビネーション

 ルネサスは、さまざまな機器に電力を供給する「最大100W USB PD対応マルチ出力アダプター」ソリューションを開発しました。本ソリューションには、RL78/G15のほか、高性能PFC(力率改善)コントローラやAC/DCコントローラ、高性能DC-DC降圧デバイスが含まれており、効率的に電力供給をすることができます。ユーザは、互換性を気にすることなくノートパソコンやタブレット、携帯電話などへ容易に充電できるオールインワンのモバイルチャージャを実現できるため、急速充電器やモバイル機器、充電アダプター向けに最適なソリューションです。本ソリューションは、ルネサス製品を最適に組み合わせ、あらかじめ動作検証を行っているウィニング・コンビネーションの一環であり、ユーザの設計のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。他にも、様々なアプリケーションに向けた300種類以上のウィニング・コンビネーションを提供しています。詳しくは、こちらからご覧いただけます。
https://www.renesas.com/win

RL78/G15の詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/rl78g15

 以 上

*PmodはDigilent Inc.の商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする