メインコンテンツに移動

Ultra-Compact, High-Performance Connectivity: Hongjia and Renesas Deliver Innovation in Wireless Modules

超低消費電力ワイヤレス・ソリューションの先駆者

2014年の設立以来、唐山 Hongjia電子技術有限公司, Ltd.は、無線通信用超低電力モジュール開発の最先端を走っています。 技術革新に強く取り組むHongjiaは、Bluetooth®、Wi-Fi®、LPWAN技術を超小型モジュールに統合するシステム・イン・パッケージ(SIP)およびPCBAソリューションを専門としています。 これらの製品は、スマートホームや医療機器から産業オートメーションまで、幅広いアプリケーションに対応しています。

Hongjiaとルネサスの旅は、2014年にルネサスがHJ-580シリーズのモジュールを開発するためにDA14580システムオンチップ(SoC)を採用したときに始まりました。 「DA14580のリリース後まもなく、私たちは中国で最初にそれを設計に取り入れたユーザーの1人になりました」と、HongjiaのCEOであるLiu Jiahangは述べています。 「当社のHJ-580シリーズは、世界クラスの超小型モジュールとして認められ、今日でも市場で人気のある選択肢です。」

コンパクト、パワフル、信頼性の高い接続性

この成功を基に、HongjiaはルネサスのDA14531をベースに、2020年にHJ-131IMHおよびHJ-531IMF Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールを導入し、革新を続けました。 同時に、 DA16200 SoCを活用したWi-Fiモジュール「HJ-DA16200」を発売した。 これらのチップレベルのSIPモジュールは、SoC、アンテナ、および回路を4x4x1mmの超小型LGAパッケージに統合しています。 この統合により、物理的な保護が強化され、サイズの縮小、安定したRF性能が確保されます。

「ルネサスのコネクティビティソリューションは、超低消費電力とコンパクトなフォームファクタを提供し、当社のモジュールに理想的な基盤を提供します」とLiu Jiahangは説明します。 「これらの利点は、医療用ウェアラブルやIoTデバイスなど、スペースに制約のあるアプリケーションで高いパフォーマンスを必要とするお客様にとって非常に重要です。」

Hongjiaは、ルネサスのLEおよびWi-Fiデバイスを組み込んだモジュールを1,500万個以上出荷し、無線通信ソリューションの信頼できるサプライヤとしての評判をさらに強固なものにしています。

画像
Hongjia Modules - HJ-DA16200 & HJ-531IMF

ルネサスのサポートで課題を解決

競争の激しい市場において、Hongjiaは、厳しいサイズ要件への対応、安定したRF性能の確保、電力効率の最適化など、いくつかの課題に直面していました。 ルネサスの高度なLEおよびWi-Fiチップセットは、これらの課題に対する完璧なソリューションを提供しました。 たとえば、DA14531は、 Bluetooth Core 5.1に対して認定された世界最小および最小の電力SoCであり、超小型設計に最適です。

「ルネサスの現地技術サポートチームは、私たちの成功に大きく貢献してくれました」とLiu Jiahang氏は述べています。 「彼らは、チップセットの選択からシステムの最適化まで、開発プロセス全体を通じて貴重な支援を提供してくれました。 彼らの積極的なアプローチにより、開発サイクルが大幅に短縮され、高い製品信頼性が確保されました。」

今後も、Hongjiaは無線通信の継続的な革新に取り組んでいきます。 「私たちは、SIPモジュールのポートフォリオを拡大し、ルネサスの最新のコネクティビティソリューションを活用して、進化する市場の需要に対応することに注力しています」とLiu Jiahang氏は断言しました。 「ルネサスとのパートナーシップを強化することで、世界中のお客様にさらに差別化された高性能なワイヤレスソリューションの提供を目指しています。」

Hongjiaとルネサスは、技術の進歩、顧客主導のイノベーション、および強力な業界パートナーシップに焦点を当て、ワイヤレスコネクティビティの未来を形作り続けています。