メインコンテンツに移動

アナリストカバレッジ

東証プライム:6723

現在の株価

※社名五十音順、敬称略

(2024年7月現在)

ゴールドマン・サックス証券高山 大樹
シティグループ証券藤原 毅郎
大和証券大川 淳士
東海東京インテリジェンス・ラボ紙崎 翔一朗
野村證券山崎 雅也
マッコーリーキャピタル証券田口 洋
みずほ証券山本 義継
モルガン・スタンレーMUFG証券吉川 和夫
BofA証券平川 幹夫
SMBC日興証券花屋 武
UBS証券安井 健二

上記の一覧表には、当社にて、当社に関するレポートの発行を確認できる方を掲載しています。この一覧表に掲載されているアナリストは異動などにより変更されることがあります。また、この一覧表には掲載されていないアナリストが存在する可能性、アナリストの異動などを完全に反映していない可能性があります。

この一覧表は、当社の業績などを分析または予測するアナリストならびにその所属機関についての情報を提供する趣旨で掲載しており、当社株式の売買を勧誘するものではありません。また、当社はこれらアナリストの予測、意見もしくは推奨などを支持あるいは保証するものではありません。

アナリストは、独自の判断に基づいて当社の業績、事業、製品、技術などを分析し、あるいは業績を予測しております。それらのいかなる過程にも、当社もしくは当社の経営陣は一切関与しておりません。

実際の投資に際しては、ご自身の判断と責任において行われるようお願いいたします。