IDT®社(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、Samsungとの提携のもと、IDTのワイヤレス給電技術がSamsungの最新多機能スマートフォン「Galaxy S7」に採用されたことを発表しました。市場をリードするIDTのワイヤレス給電技術には、有線接続なしにモバイルデバイスを充電する上で必要なハードウェアとソフトウェアがすべて揃っています。 すでに発表しているように、IDTはこれまでに、Samsungとのパートナーシップを通じて、Galaxy S6 edge+ およびGalaxy Note5といったスマートフォンや、Samsung Gear S2 スマートウォッチ充電パッド向けにワイヤレス給電機能を提供しており、今回のGalaxy S7もそのひとつです。
IDTのバイスプレジデント兼最高営業責任者(CSO)であるMario Montanaは、次のように述べています。「IDTは、高品質のワイヤレス給電機能を備えた民生製品を実現するべく、Samsungと緊密に協力して共同開発を続けています。これまでのSamsung製品と同様、Galaxy S7も革新的な機能を多数備えており、その一つとして、業界をリードするIDTのワイヤレス給電技術を基盤とした便利なワイヤレス充電機能が搭載されています」
Galaxy S7に採用されているIDTのワイヤレス給電レシーバは、Samsungの急速充電モードをサポートしており、ユーザーは、通常の充電モードに比べて最大1.4倍の早さで充電することが可能となり、フル充電に必要な時間を約50分削減できます。また、IDTのソリューションは、Qi規格に準拠したワイヤレス充電パッドにも互換性があります。高集積設計のチップにより、優れた効率が実現し、柔軟なコアアーキテクチャを通じて、性能と効率を最適化できます。
IDTは、Samsungのような世界的なリーダー企業にワイヤレス給電技術を提供するだけでなく、あらゆる規模のエレクトロニクス企業がワイヤレス給電機能を容易に製品設計に組み込むことを可能にするワイヤレス給電キットも開発しています。
IDTはワイヤレス充電器向けのワイヤレス給電トランスミッタおよびレシーバー・ソリューションにおけるリーダーであり、規格認証済み製品の広範なポートフォリオによって主要な規格とテクノロジーに対応しています。IDTは電磁誘導と磁界共鳴いずれのテクノロジーの専門技術においても実績があり、WPC (Wireless Power Consortium)とAirFuel Alliance に理事として積極的に参加しています。IDTは、WPCとPMA(現在はAirFuel Alliance)の両規格に準拠した、業界初のシングルチップ・トランスミッタIC、最高出力のシングルデバイス・レシーバーIC、業界初のデュアルモード・レシーバーICなど、受賞歴のある革新的な製品を数多く発表しています。業界の大手ユーザーはIDTのリーダーシップを高く評価し、次世代ワイヤレス給電ソリューションのシリコン・ベンダーとして当社と提携しています。
IDT社について
IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器、車載、産業用の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.idt.comをご覧ください。Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTube、Google+ でもお調べいただけます。
IDTおよびIDTのロゴは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。
《本プレスリリースに関するお問合せ先》
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: [email protected]