IDT® (Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、エンタープライズDDR4 NVDIMMアプリケーション向けに開発された、業界初の高集積パワーマネジメントIC (PMIC)を発表しました。IDT®P8800は、すべてのDIMM上の電圧生成/電源スイッチオーバー/過電流および過電圧保護を管理できる、完全に集積されたプログラマブルなソフトウェアソリューションを提供することにより、NVDIMMソリューションをより高密度、高信頼性、高性能へと効率的に拡張することができます。この革新的なPMICは、レジスタクロックドライバ、データバッファ、および熱センサーを含むIDTのNVDIMM対応のメモリインタフェーステクノロジのポートフォリオと組み合わせたとき、モジュールサプライヤが先進のNVDIMMおよびNVRAMテクノロジを急成長する市場に提供できる、完全なシステムソリューションを提供します。
今日のNVDIMMパワー製品は、コントローラ、電圧レギュレータ、ダイオード、および個々のNVDIMM設計と密度ごとにカスタマイズが必要な、さまざまな受動部品で構成されたディスクリートデバイスに依存しています。IDTソリューションは、この機能を1つのチップに集積しています。このチップは、密度スケーリング、電源シーケンシング、ストレージクラスメモリのサポートに適合して完全にプログラム可能です。
IDTのメモリーインタフェース製品部門のバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャであるRami Sethiは、次のように述べています。「IDTは、メモリーインタフェースとメモリーパワーの両方で業界をリードする専門知識で、NVDIMMのような次世代のメモリーアプリケーションに完全なソリューションを提供できる独自のポジションを確立しています。P8800はIDTのNVDIMM対応メモリーインターフェイスデバイスとシームレスに組み合わされ、データセンターおよびクラウドのパフォーマンスと信頼性を向上させる、業界初の包括的なソリューションを提供します」
NVDIMMは、リアルタイム分析、オンライントランザクション処理、障害復旧など、データセンター内の重要な作業負荷を加速させる大きな要因です。サーバアーキテクチャ、オペレーティングシステム、およびアプリケーションソフトウェアが、今後数年間に不揮発性メインメモリを最大限に活用するように進化するにつれて、NVDIMM市場は著しく成長することが予想されます。
SMART Modular Technologiesのワールドワイドエンジニアリング部門バイスプレジデントのMike Rubinoは次のように述べています。「SMART Modularは数世代にわたるサーバーDIMM製品でIDTと緊密に提携しています。当社は、NVDIMMアプリケーション向けのIDTのP8800 PMICソリューションを歓迎します。このデバイスは、パワーマネジメント機能を強化し、NVDIMMユーザーが望むように設定をカスタマイズする柔軟性を提供します。 P8800デバイスの統合により、基板レイアウトを簡略化しながらNVDIMM上の電源部品の面積を削減できます」
PMIC P8800の主な特徴
- 入力電圧範囲:3.5V~13.8V(補助電源用)
- プログラマブルな電圧範囲およびパワーレールシーケンシング
- 自動または信号ベースで補助電源へ切り替え
- 逆電流防止のためにMOSFETを遮断
- 集積された入力電源の突入電流制御
- 過電圧、低電圧および過電流に対する入力および出力保護機能
IDTのDDR4ソリューションの詳細については、www.idt.com/go/DDR4をご覧ください。
IDT社について
IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。RF、タイミング、ワイヤレス給電、シリアル・スイッチ、インタフェース、電源管理IC、センサーシグナルコンディショナICや環境センサーは、システムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器、車載、産業の用途向けに完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.idt.comをご覧ください。Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTube、Google+ でもお調べいただけます。
IDT、IDTのロゴおよびZMDIは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。
《本プレスリリースに関するお問合せ先》
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: [email protected]