メインコンテンツに移動

IDT、電源管理ポートフォリオを拡充する 新しいデュアルフェーズ高性能デジタル電源コントローラを発表

複数構成をサポートし、大容量システムレールや通信、サーバ、ストレージ、 FPGA、インフラストラクチャといったさまざまなアプリケーションをターゲットとする ZSPM1363 PWMコントローラ

2016年4月5日

IDT ®社(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、電源管理ポートフォリオを拡充する高性能なデュアルフェーズデジタル電源コントローラ「ZSPM1363」を発表しました。大容量電源システムの最適化、モニタリング、制御が可能になります。ZSPM1363は、第2世代のデジタルPWM(パルス幅変調)コントローラで、優れた性能と比類のないトランジェント応答を実現し、通信やサーバ、ストレージ、FPGA、インフラなど、さまざまな市場のニーズ拡大に対応する上で最適です。

このチップは拡張型のOTP(ワンタイムプログラマブル)メモリーを備えており、複数のアプリケーション構成に対応する記憶領域を搭載します。また、このデバイスは柔軟性に優れ、再利用が容易なため、設計時間の短縮が可能になります。さらに、高集積されたこのデバイスが必要とする外部コンポーネントは少なくて済むため、システムコストを抑えることができます。

IDTのパワービジネス・ユニットの担当シニアディレクタであるEd Lamは、次のように述べています。「現在、高出力電源システムを制御する上で、デジタル技術の採用が進んでいます。ZSPM1363は、柔軟な設計を実現する高性能なデジタル電源コントローラであり、開発コストを削減し、市場投入を加速することができます。また、このチップは、車載製品向けの設計手法に基づいて開発されているため、堅牢性と信頼性に優れ、最高125℃の動作温度に対応します」

ZSPM1363は、プログラミングした後でも負荷状態の変化に対応できるシンプルなレジスタベースの補償調整機能を備えており、チップ自体を再プログラミングする必要はありません。マルチプログラマブルな補償アーキテクチャにより、高速なトランジェント応答を実現しつつ、低リップルの定常特性を実現します。

なお、関連論文「Controller Scalability Methods for Digital Point Of Load Converters」がこちらからダウンロードできます。

供給について

ZSPM1363は現在出荷中で、小型の5×5mm 32ピンQFNパッケージで提供されます。

IDT社について

IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器、車載、産業用の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.idt.comをご覧ください。FacebookLinkedInTwitterYouTubeGoogle+ でもお調べいただけます。

IDTおよびIDTのロゴは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。

《本プレスリリースに関するお問合せ先》

日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社

〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F

マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美

TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: [email protected]

この記事をシェアする