IDT®社(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は、5月20日~22日に幕張メッセで開催されるTECHNO-FRONTIER 2015において、主要製品であるタイミング、パワーマネジメント、シグナル・インテグリティ、RapidIOの各製品を展示します。展示ブースは5E-218です。
展示予定製品は下記の通りです。
● VersaClock 5 プログラマブル・クロックジェネレータ
競合製品の半分の電力でクラス最高のジッター性能を実現、ハイエンドの家電製品、ネットワーキング、コンピューティング、データ通信などの用途に最適です。
● PCI Express Gen3 リタイマ
コンピューティング、ストレージ、通信の2.5Gbps/5Gbps/8Gbpsの要求の厳しいアプリケーション向けに最適化された、最高のアナログ性能、低消費電力、システムレベルの最高性能のシグナルインテグリティを提供します。
● ユニバーサル周波数変換器
すべての周波数合成、周波数変換、ジッター減衰に対応。ひとつのパッケージで1/2/3/4のPLLをサポート可能です。
● RapidIO
IDTのRapidIOソリューションにはブリッジおよびスイッチング製品が含まれます。これら製品は100nsのレイテンシでピア・ツー・ピアのマルチプロセッサ・システムを構築するのに理想的で、低消費電力、信頼性の高いパケット端末を可能にします。
● パワーマネジメントIC(PMIC)
インテル社のAtom™プロセッサ向けに設計されたプログラマブルなマルチチャネルのパワーマネジメントIC、P9145を紹介します。
● ワイヤレス給電
採用事例としてMarriottホテルで使用されているワイヤレス充電ステーションのデモを展示します。
展示会名: TECHNO-FRONTIER 2015 (公式サイト:http://www.jma.or.jp/TF/)
会 期: 2015年5月20日(水)~22日(金) 10:00~18:00
会 場: 幕張メッセ ブースNO.5E-218
IDT社について
IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.idt.comをご覧ください。Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTube、Google+ でもお調べいただけます。
IDTおよびIDTのロゴは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。
《本プレスリリースに関するお問合せ先》
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: [email protected]