メインコンテンツに移動

IDTがサムスンとの提携の下でワイヤレス給電機能を供給

IDTのワイヤレス給電テクノロジーがサムスンの各種製品で採用に

2015年10月22日

IDT®社(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、サムスン社との提携により、同社のGalaxy S6 edge+およびGalaxy Note5スマートフォン、ワイヤレス充電器、Samsung Gear S2スマートウォッチの充電パッド向けに、IDTのワイヤレス給電テクノロジーを提供することを発表しました。IDTのテクノロジーは柔軟性が高く、有線接続なしでモバイルデバイスを充電するためのあらゆる半導体ハードウェアと、関連ソフトウェアが包含されています。IDTは、サムスン社のGalaxy S6のワイヤレス充電器にも技術を供給します。

 IDTのバイスプレジデント兼最高営業責任者(CSO)であるMario Montanaは、次のように述べています。「当社はサムスン社との緊密な連携の下で、サムスン製の最新のコンシューマ製品に消費者が求める高品質のワイヤレス充電機能を提供します。Galaxy S6 edge+、Galaxy Note5、Gear S2製品には、多数の優れた機能に加えて、ユーザーの利便性を高める最新のワイヤレス給電テクノロジーが搭載されることになります」

 サムスン製品に採用された最新のIDT ICは、内蔵のマイクロプロセッサコアによる高度なプログラミング機能を備えています。これはGalaxy S6 edge+とGalaxy Note5で採用されたサムスン独自の高速充電機能のカスタマイズを容易にし、サムスン製ワイヤレス充電器の性能向上に貢献します。それによってGalaxy S6 edge+およびGalaxy Note5デバイスでは、従来のワイヤレス充電器に比べて充電速度が最大1.5倍向上します。

 サムスン社などのグローバル企業にワイヤレス給電テクノロジーを提供するだけでなく、IDTでは、コンパクトなサムスン製Gear S2充電パッドのようなワイヤレス給電機能をあらゆる規模の電子機器メーカーが製品設計に簡単に導入できる、ワイヤレス給電キットの提供も開始しています。

IDT社のワイヤレス給電

 IDTはワイヤレス充電器向けのワイヤレス給電トランスミッタおよびレシーバー・ソリューションにおけるリーダーであり、規格認証済み製品の広範なポートフォリオによって主要な規格とテクノロジーに対応しています。IDTは電磁誘導と磁界共鳴いずれのテクノロジーの専門技術においても実績があり、WPC (ワイヤレスパワーコンソーシアム)、PMA (Power Matters Alliance)、A4WP (Alliance for Wireless Power) に理事として積極的に参加しています。IDTは、WPCとPMAの両規格に準拠した、業界初のシングルチップ・トランスミッタ、最高出力のシングルチップ・レシーバー、業界初のデュアルモード・レシーバーICなど、受賞歴のある革新的な製品を数多く発表しています。業界の大手ユーザーはIDTのリーダーシップを高く評価し、次世代ワイヤレス給電ソリューションのシリコン・ベンダーとして当社と提携しています。

IDT社について

 IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.idt.comをご覧ください。FacebookLinkedInTwitterYouTubeGoogle+ でもお調べいただけます。

  IDTおよびIDTのロゴは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。

《本プレスリリースに関するお問合せ先》

日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社

〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F

マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美

TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: [email protected]

この記事をシェアする