革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、2月26日(米国時間)、複雑な産業/医療機器設計に最適な同期整流型降圧レギュレータISL85410とISL85418を発表しました。2つの新製品はライン電源やバッテリ電源からのDC電圧の高効率降圧変換を可能にし、電圧要件が異なる複数のマイクロプロセッサや実装部品に給電し、電力損失を最小に抑えます。また、設計の自由度を最大化し、広い入力/出力電圧範囲で動作します。さらに、2製品はピン互換で、1つの設計レイアウトを複数のシステムに活用できることから、製品開発期間の短縮と設計コストの低減を可能にします。
新製品は高集積化により、必要な外付け部品点数と実装面積を低減しながら、高い効率を実現しています。2製品ともハイサイド/ローサイド電界効果トランジスタ(FET)を集積しており、効率低下の要因となるローサイド・ダイオードを不要にします。また、外部補償機能を不要にしたことで、全体的なBOMコストを節減し、外付け部品点数をわずか5個に低減できます。部品点数を最小に抑えており、スペースに制約のあるアプリケーションに重要な、電源回路の実装面積と全体的なスペース要件を低減します。
ISL85410/18と既存製品であるISL85415同期整流型降圧レギュレータはピン互換で、新たに2製品が加わったことで、500mAから1Aの出力電流と、3Vから36Vの広い入力電圧範囲に対応でき、汎用的な降圧変換ソリューションが実現します。異なる電力レベルに対して、実証済みで信頼性の高い設計レイアウトを容易に再利用でき、設計自由度の向上、設計時間と製品開発期間の短縮が可能になります。
インターシルのインダストリアル・パワー・グループのシニア・マーケティング・マネージャのコラム・ブラジルは「産業用プロセス制御から医療用画像処理まで、産業機器の設計者は、堅牢で信頼性の高いソリューションの確保と、設計時間の短縮と効率の向上を求められています」と述べ、さらに「産業機器設計の複雑さが増し、電圧レールが急増する中で、ISL8541X同期整流型降圧レギュレータ・ファミリは、信頼性が高く、使いやすさに優れた高集積ソリューションを提供し、電源回路設計の自由度向上、部品点数低減、効率向上を可能にします」と語りました。
- 内蔵ローサイドFET
- 内部補償機能
- 3Vから36Vの入力電圧範囲をサポート
- 0.6Vから入力電圧の95パーセントまでの広い出力電圧範囲
- 4 x 3mmの小型パッケージ
- インターシルのiSim™オンライン回路設計シミュレーション・ツールとオンライン設計/レイアウト・ファイルにより、設計を簡素化
ISL85410、ISL85418、ISL85415同期整流型降圧レギュレータは出荷が開始されており、1,000個一括購入時の単価はそれぞれ1.75米ドル、1.55米ドル、1.45米ドルです。評価ボードISL85410EVAL1Z、ISL85418EVAL1Z、ISL85415EVAL1Zを、それぞれ単価72米ドルで提供しています。また、低コストのデモボードISL85410DEMO1Z、ISL85418DEMO1Z、ISL85415DEMO1Zを、それぞれ単価20米ドルで提供しています。
ISL8541X同期整流型降圧レギュレータ・ファミリとウェブベースのiSim設計支援ツールの詳細は、
http://www.intersil.com/ISL85415とhttp://www.intersil.com/en/tools/isim.htmlをご覧ください。
評価ボードISL85410EVAL1Z、ISL85418EVAL1Z、ISL85415EVAL1Zの詳細は
http://www.intersil.com/tools/reference-designs/isl85410-8eval1z.htmlをご覧ください。
デモボードISL85410DEMO1Z、ISL85418DEMO1Z、ISL85415DEMO1Zの詳細は
http://www.intersil.com/tools/reference-designs/isl85410-8demo1z.htmlをご覧ください。
※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。