メインコンテンツに移動

インターシル、宇宙産業初の耐放射線クワッド電源シーケンサを発表

ISL7x321SEH、FPGA電源レールの堅牢なシーケンシングを実現

2017年11月8日

ルネサス エレクトロニクス株式会社(TSE:6723)の子会社であるインターシルは、高性能FPGAや複雑なマルチレール電源システム向けのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレータを駆動するISL70321SEH / ISL73321SEHクワッド電源シーケンサを発表しました。拡張性が高く、シングル・デバイスによる最大4個の電源の完全なシーケンシングが可能なほか、複数のデバイスをカスケード接続することにより、簡単に無限の数の電源のシーケンシングが可能になります。ISL70321SEH / ISL73321SEH耐放射線電源シーケンサは故障監視により信頼性の高い動作を実現し、システムの動作状態や性能を向上します。両製品はシングル・イベント効果(SEE)軽減テストと包括的な放射線保証テストにより性能を裏付けられた業界初の宇宙仕様向けシーケンサです。

ISL70321SEHシーケンサは100krad(Si)の高線量率と75krad(Si)の低線量率で、ISL73321SEHは75krad(Si)の低線量率でそれぞれ放射線保証テストを完了しています。両製品はFPGA、DSP、RF通信IC、高密度分散型電源システムへの給電に不可欠なDC/DCコンバータの適切なパワーアップ/パワーダウン・シーケンシングを高精度かつスケーラブルに実行します。必要な外付け部品は電圧監視向けに電源1個あたり抵抗2個、立ち上がり/立ち下がり遅延のプログラミング向けに抵抗1個だけで、外付け部品点数を最小に抑え、設計を簡素化します。

これらの高集積シーケンサは重要な信頼性機能を提供するほか、数個のコンパレータ、抵抗、コンデンサを使用するディスクリート・ソリューションを代替でき、BOMコストを低減します。高精度監視と信頼性の高いシステム動作を確保するため、ISL70321SEHとISL73321SEHは、入力スレッショルド電圧が600mV ±1.5パーセントの高精度入力コンパレータを内蔵しており、電源電圧の監視時に最高の精度を提供します。両製品は7つの異なる故障条件をアクティブに監視し、包括的な故障検出機能を実現します。また、DONEインジケータはパワーアップとパワーダウンの完了を伝えるシステム・フィードバックを提供します。

インターシルのインダストリアル・アナログおよびパワー・プロダクツ担当バイス・プレジデントのフィリップ・チェスレイは「過酷な宇宙飛行環境では、複数の電源システムのシーケンシングと監視に特有の機能が必要になります」と述べ、さらに「新製品のISL7x321SEH電源シーケンサは、高放射線量環境向けの製品開発を行ってきたインターシルの60年の経験を活かしており、革新的な集積と性能により、お客様の設計を簡素化する信頼性の高いパワーアップ/パワーダウン・シーケンシング・ソリューションを提供します」と語りました。

ISL7X321SEHシーケンサの主な特長と仕様

  • 広い動作電圧範囲:3V~13.2V
  • 全温度、電源、放射線範囲にわたってスレッショルド精度が600mV ±1.5パーセントの高精度電圧監視を実現
  • I/O故障ピンが故障条件で起動し、重大な故障が発生する前に全電源を同時シャットオフ可
  • 45mAと駆動能力の高い内部リニア・バイアス・レギュレータにより、設計時にイネーブル・プルアップ抵抗のこのピンへの接続可能にし、外付けバイアス電圧が不要
  • POLを逆順序または同時にパワーオフ
  • 軍用全温度範囲で動作:TA = -55°C~+125°C、TJ = -55°C~+150°C
  • 耐放射線性保証
    • 高線量率(HDR)(50-300rad(Si)/s):100krad(Si)(ISL70321SEHのみ)
    • 低線量率(LDR)(0.01rad(Si)/s):75krad(Si)(ISL70321SEHとISL73321SEH)
  • SEE耐性保証:LET 20MeV•cm2/mg時にSEB/SEL LETTHなし、VDD = 14.7V、86MeV•cm2/mg、SET、SEFIフリー
     

ISL70321SEHとISL73321SEHはISL70002SEH 12A同期整流降圧レギュレータ、ISL70001ASEH 6A同期整流降圧レギュレータ、ISL75052SEH 1.5A LDOレギュレータとの組み合わせにより、耐放射線FPGA向けの包括的なパワーアップ/パワーダウンPOLシーケンシング・ソリューションを可能にします。

 

ISL70321SEHとISL73321SEH耐放射線クワッド電源シーケンサは10 x 12mmの18ピンCDFPパッケージまたはダイの形で出荷が開始されています。ISL70321SEHの詳細はhttp://www.intersil.com/products/isl70321sehを、ISL73321SEHの詳細はhttp://www.intersil.com/products/isl73321seh をご覧ください。

※Intersil、Intersilロゴはルネサス・カンパニーのインターシルの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。

 


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする