メインコンテンツに移動

インターシル コスト低減と効率の最大化を実現する シングルエンド降圧型LEDドライバ・コントローラを発表

ISL1903/04、絶縁型/非絶縁型AC主電源LED照明機器向けに 優れた調光性能を提供

2013年2月1日

高性能アナログ/ミクストシグナルICの開発と製造で世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、1月31日(米国時間)、産業用と商業用の照明システムで、臨界導通モード(CrCM)で動作し、業界最高の効率と調光性能を実現する2つの新しいLEDドライバ・コントローラを発表しました。

 

新製品のISL1903とISL1904は、シングルエンド降圧型とフライバック型の高性能LEDドライバ・コントローラで、力率補正機能(PFC)により、AC主電源から定電流源へのシングルステージ変換をサポートします。ISL1903は絶縁型/非絶縁型の電源アプリケーション向けに開発された製品で、絶縁型のフォワード・コンバータや非絶縁型の電源リターン降圧型コンバータなどの降圧型コンバータ・トポロジーをサポートします。ISL1904は絶縁型フライバック、非絶縁型SEPIC、昇圧トポロジーをサポートします。両製品はCrCMで動作するとともに、ほぼゼロボルト・スイッチングを可能にし、効率を最大化し、磁気コアの性能を最大限発揮します。ISL1903とISL1904はDC入力電源による使用も可能です。

 

いずれの製品もほぼすべての調光器との互換性を備えており、産業用と商業用照明機器の新設/改装に使用できます。さらに、DCまたはAC入力LEDバラストや、汎用AC主電源入力のLED改装用電球にも使用可能です。

 

  • LEDのPWMまたはDC電流調光制御のいずれの構成も可能
  • リーディング・エッジ/トレーリング・エッジ調光器と互換
  • ゼロから100パーセントまでの調光性能
  • 0.995の補正力率により、エネルギー・スター基準に準拠
  • 20パーセント未満の高調波成分
  • クローズド・ループ・ソフトスタートにより、オーバーシュートを防止
  • 一次側電流検出により光カプラを不要にし、BOMコストを低減
  • -40°C~+125°Cの温度範囲で動作
     

ISL1903とISL1904は16ピンの小型QSOPパッケージで提供され、1,000個受注時の単価は0.84 米ドルからです。詳細については、

http://www.intersil.com/jp/products/power-management/led-drivers/led-lighting-drivers/ISL1903.html

http://www.intersil.com/jp/products/power-management/led-drivers/led-lighting-drivers/ISL1904.html

をご覧ください。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする