メインコンテンツに移動

インターシル、最高の画像品質によりクルマの安全性を向上する高集積4チャネル・ビデオ・デコーダ「TW9984」を発表

ADASの360度サラウンド画像品質を大幅に向上

2015年2月17日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、ドライバーと歩行者の安全を守るアラウンドビュー駐車支援システム向けに、アナログ・ビデオ・エンコーダ内蔵の4チャネル・アナログ・ビデオ・デコーダTW9984を発表しました。TW9984は業界をリードするインターシルのビデオ・デコーダ技術をベースとしており、シングルチップで最大9個のディスクリート部品を代替します。業界最高のアナログ・デコーディング性能により、先進運転支援システム(ADAS)向けに高画質の360度サラウンド画像を提供します。

ADASは軽量乗用車の安全要件の増大を背景に急成長を遂げている市場セグメントです。今日の新車の大半は、駐車支援や死角検知/解消のためのアラウンドビュー・カメラ・システムなどの各種オプションを提供しています。米国高速道路交通安全局(NHTSA)によると、リアビュー・カメラにより、後進事故による死亡者数を50パーセント以上低減できると推定されています。それに伴い、車載イメージ・センサの普及が進んでおり、ABI Researchの推定によれば、2020年までに出荷数が1億9,700万に達する見通しです。

 

インターシルのTW9984アナログ・ビデオ・デコーダ/エンコーダは、高精細、高画質のビデオ画像をドライバーに提供し、クルマの背後だけでなく、周囲全体の対象物に対する視認能力を向上します。サラウンドビュー・モニタとも呼ばれるアラウンドビュー・モニタ・システムは、4台のカメラから伝送されるビデオ画像を処理し、4つの画像を単一の鳥瞰映像に合成し、車両の上方に設置したカメラで撮影したかのような画像を提供します。これにより、ドライバーは周囲の対象物に対するクルマの相対的な位置を視覚的に把握でき、クルマの操作や駐車が容易になります。

 

TW9984は10ビット・アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)内蔵の4つの高品質NTSC/PALアナログ・ビデオ・デコーダを搭載し、4つのアナログ・カメラ入力を同時にサポートします。柔軟なデジタル出力インタフェースは、4つの画像をアラウンドビュー表示に合成するプロセッサへの画像データの伝送を容易にします。オンチップ・アナログ・ビデオ・エンコーダは、合成されたビデオ画像を標準アナログ・コンポジット信号としてヘッドユニット・ディスプレイに送信します。また、TW9984は各チャネル入力にアナログ・アンチエイリアス・フィルタを内蔵しており、部品点数をさらに低減できます。高集積化により、システム設計の簡素化と、実装面積の最小化による基板スペースの有効利用が可能になります。

 

インターシルのプレシジョン・プロダクツ担当シニア・バイス・プレジデントのフィリップ・チェスレイは、「インターシルはマルチチャネル・ビデオの分野で業界をリードしており、ADASアラウンドビュー・カメラ・アプリケーションの分野で先進的な役割を果たしています」と述べ、さらに「TW9984デコーダの革新的なアーキテクチャと高い集積度により、極めて鮮明な画像を実現し、ドライバーと歩行者の安全を守るとともに、車両の損傷を防止します」と語りました。

 

  • 差動入力、疑似差動入力、またはシングルエンド入力に対応する10ビットADC内蔵の4つのNTSC/PALアナログ・ビデオ・デコーダを集積

  • コンポジットビデオに再エンコードするアナログ・ビデオ・エンコーダを集積

  • 各差動入力チャネルにプログラマブルな車載短絡診断機能(バッテリ・ショートとグラウンド・ショート検出機能)を搭載

  • シングル8ビット・データバス上で4チャネルを出力する108MHz時分割多重ITU-R BT.656フォーマットをサポート

  • 内蔵のPLLにより、低コストの27MHz水晶振動子で108MHz出力を生成

  • デコーダ・チャネルあたりの消費電力は約100mWと、単一のデコーダ製品に対し最大20パーセント低減

  • AEC-Q100準拠

     

4チャネル・アナログ・ビデオ・デコーダ/エンコーダTW9984は10mm角のWQFNパッケージで出荷が開始されており、1,000個一括購入時の単価は5.00米ドルです。評価ボード「TW9984AT-NA1-EVAL」はユーザー・マニュアル、回路図、ファームウェア同梱で提供されます。TW9984と評価ボードの詳細はをご覧ください。

 

アラウンドビューADASアプリケーションにTW9984を採用する場合、TW9984、メモリ、DSP、FPGA向け電源として、ISL78302デュアルLDOISL78322同期整流降圧レギュレータISL78228デュアル同期整流降圧DC/DCレギュレータを組み合わせて使用することができます。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする