メインコンテンツに移動

インターシル 3V~36Vの広い入力電圧範囲と内部補償機能を提供する 汎用フル同期整流降圧型レギュレータを発表

「ISL85415」、産業用機器、通信、コンシューマ向けシステムの 信頼性向上とBOM低減を実現

2013年9月11日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、9月10日(米国時間)、広い入力電圧範囲、内蔵同期整流FET、内部補償機能を特長とする汎用500mA同期整流降圧型レギュレータISL85415を発表しました。


新世代の通信、産業用機器、コンシューマ向けシステムは、広い入力電圧範囲に対応するスイッチング・レギュレータを必要とするようになっています。ISL85415は、こうしたニーズを満たし、3Vから36Vの入力電圧をサポートします。また、出力電圧範囲は0.6Vから入力電圧の95パーセントまでと極めて広くなっています。携帯機器の軽負荷時の効率向上のために、パルス周波数変調(PFM)モード機能も提供します。

 

ISL85415は、ハイサイドとローサイドともにNチャネルのMOSFETを集積しており、外付けFETとダイオードを不要にします。こうした高集積化により、標準的な降圧構成で部品点数を低減し、設計プロセスを簡素化するとともに、製品開発期間を短縮します。さらに、設計の際には、必要に応じて外部補償の選択も可能です。広い入力電圧範囲と出力電圧範囲、内蔵同期整流FET、内部補償機能により、外付け部品点数を最小限に抑えながら、効率と堅牢性の高い設計を可能にします。

 

  • 軽負荷効率モードにより、低負荷条件で効率を最大化
  • 500KHzの固定または300KHz~2MHzの可変スイッチング周波数により、インダクタのフレキシブルな選択が可能
  • 静止電流はわずか80uAで、バッテリ駆動機器に最適
  • インターシルのiSim™オンライン回路設計シミュレーション・ツールを使用すれば、オンラインで設計/レイアウト・ファイルが利用でき、より簡単な設計が可能に
     

ISL85415は4 x 3mmのDFNパッケージで提供され、1,000個一括購入時の単価は1.45米ドルからです。また、フル機能の設計評価キット(ISL85415EVAL1Z)を72米ドルで、低コストのデモボード(ISL85415DEMO1Z)を20米ドルで提供しています。インターシルのiSimオンライン回路設計シミュレーション・ツールによるシミュレーションにも対応しています。詳細はhttp://www.intersil.com/en/products/power-management/switching-regulators/integrated-fet-regulators/ISL85415.html をご覧ください。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする