メインコンテンツに移動

自己株式の消却に関するお知らせ

(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

2024年2月8日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下、当社)は、会社法第178条の規定に基づき、本日付の取締役会において、以下のとおり、自己株式の消却に係る事項を決議しましたので、お知らせします。

  1. 消却する株式の種類:当社普通株式
  2. 消却する株式の数:87,839,138 株(発行済株式総数に対する割合約4.5%)
  3. 消却予定日:2024年2月29

(ご参考)

  1. 当社では、保有する自己株式の総数の上限を、発行済株式総数の5%程度を目安とし、5%を超える自己株式については、原則消却することを方針とします。
  2. 消却後において、発行済株式総数は、1,870,614,885株、自己株式総数は、93,530,744株となる見込みです。(見込み株式数は、20231231日時点の発行済株式総数および自己株式総数を基準に算出しております。)

以 上

この記事をシェアする