メインコンテンツに移動

ルネサスとAltium、ソフトウェア定義型製品開発向けに革新的なプラットフォーム「Renesas 365 Powered by Altium」を発表

~Altium買収後の重要なマイルストーン、新たな電子機器開発の時代へ~

2025年3月6日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)と電子機器設計のグローバルリーダーであるAltium Limited(以下Altium、読み:アルティウム)は、シリコン(半導体製品)の選定からシステムライフサイクルマネジメントまでの電子機器開発を効率化する業界初のプラットフォーム「Renesas 365 Powered by Altium」(以下Renesas 365)を発表しました。Renesas 365は、2026年初頭に提供開始を予定しており、それに先駆けて、2025年3月11日から13日までドイツのニュルンベルクで開催されるembedded world 2025にデモを展示します。

 Renesas 365は、ルネサスによるAltium買収後、両社の知見と技術力を統合して開発された革新的なプラットフォームです。Altium 365プラットフォームを基盤としており、電子機器開発の効率化、チーム間連携の促進、最適な半導体製品やソリューションの選定、そしてデジタルデータの統合管理により、電子機器の開発スピードを加速させます。

電子機器開発の未来を切り拓くイノベーション

 Renesas 365は、長年エレクトロニクス業界が直面してきた課題を解決します。多くの組み込みシステム開発では、電子機器開発者は、手作業での部品検索、分散したドキュメント管理、組織ごとの情報断絶といった問題に直面しています。Renesas 365は、Altiumの先進的なクラウドプラットフォームと、ルネサスの組み込みコンピューティング、アナログ&コネクティビティ、パワーなどの幅広いポートフォリオを組み合わせることで、これらの課題に対応します。ハードウェア、ソフトウェア、ライフサイクルデータを、デジタル環境で一貫したプラットフォーム上に統合することで、開発プロセスを効率化し、製品の市場投入までの時間を短縮、またデジタル追跡性(トレーサビリティ)が確保できます。さらに、リアルタイムに最新情報を把握することができ、コンセプトから開発、運用まで早く正しい意思決定が可能になります。

 ルネサスCEOの柴田 英利は、次のように述べています。
 「Renesas 365は、ルネサスのデジタライゼーションビジョンを実現するための重要なマイルストーンです。私たちは、Altiumと共に『電子機器設計・ライフサイクルマネジメントプラットフォーム』を構築することで、あらゆる規模や業種のユーザーが電子機器設計に参画しやすくなり、さらなるイノベーションを生み出すことを目指しています。両社の知見を組み合わせることで、業界初の革新的なプラットフォームが誕生します。Renesas 365は、将来の電子機器の設計、開発、運用に変革をもたらします。」

Renesas 365の5つの柱

 Renesas 365は、相互に連携する5つのコンセプトの下、開発環境がシステムレベルでスムーズに統合され、製品ライフサイクル全体を通じてデジタル情報を継続的に追跡・管理していくことを目指します。

  • Silicon – 電子機器の動作の要となるシリコンコンポーネント(半導体製品)は、全て即時利用可能なものであり、ソフトウェア定義型製品の開発に最適です。超低電力のIoTデバイスから要求の厳しいAIアプリケーションまで、Renesas 365のシリコンは広範なシステムとシームレスに統合可能です。
  • Discover – Powered by Altium: 単なる部品検索にとどまらず、ルネサスの豊富な製品ポートフォリオから最適なソリューションを見つけ、より迅速かつ正確なシステム設計を実現します。
  • Develop – Powered by Altium: ハードウェア、ソフトウェア、メカチームが部門横断のリアルタイム・コラボレーションを可能にするクラウドベースの開発環境を提供します。
  • Lifecycle – Powered by Altium: 持続的なデジタルトレーサビリティを確立し、シームレスなOTA(無線)アップデートを可能にするとともに、コンセプトから開発、運用までのコンプライアンスとセキュリティを確保します。
  • Software – AI対応の開発ツールを提供し、ソフトウェア定義型システムが最新のアプリケーションに最適化されるよう支援します。

次世代の電子機器開発に向けて

 Renesas 365は、最新の業界トレンドであるソフトウェア定義型システムのための統合ソフトウェアフレームワークを構築し、次世代の電子機器開発に革新をもたらします。エッジでのリアルタイムかつ低消費電力のAI推論を可能にするAI対応の開発ツール、さらに高度なセキュリティ、コンプライアンス追跡、OTAアップデートの自動化など、あらゆるソフトウェア定義型システムに向けて、セキュアなライフサイクル管理を実現します。

シリコンとシステムをつなぐ新しいスタンダード

 Renesas 365はエレクトロニクスのデジタルトランスフォーメーションを推し進める革新的な取り組みです。シリコンとシステム開発の間のギャップを埋め、よりスムーズな開発プロセスを実現します。ルネサスとAltiumは、シームレスなコラボレーション、リアルタイムでの意思決定、そして一貫したシステム管理による持続的なシステムコンテキストの確保を通じて、 シリコンの選択から完全なシステム実現まで、電子機器の設計、開発、運用のあり方を大きく 再定義していきます。

Renesas 365の詳細については、 renesas.com/renesas365をご覧ください。

embedded world 2025出展について

 2025年3月11日から13日までドイツのニュルンベルクで開催されるembedded world 2025において、Renesas 365特設ブース(5-371)にデモを展示します。電子機器開発者がどのようにクラウド上でシームレスに連携し、コンセプト設計からプロトタイプ開発、運用管理までスムーズに進められるのかを紹介します。来場者は、シリコンの選定から組み込みソフトウェアの開発、エッジAIの活用、OTAアップデートまで、設計プロセス全体がRenesas 365によってどのように効率化されるのかを体感できます。既存のワークフローを中断することなく、カスタムAIモデルからPX5 RTOSなど高度なRTOSの実装まで幅広く対応しており、プロセッサの世界とソフトウェアのギャップを埋め、電子機器開発の新たな可能性を切り拓きます。

 なお、ルネサスおよびAltiumは、embedded world 2025にそれぞれ出展します。ルネサスは、ブース1-234において、ルネサスの最先端半導体ソリューションの包括的なポートフォリオを、デモやプレゼンテーションを通じて紹介します。Altiumは、ブース4-305において、Altiumのエコシステム全体で、あらゆる規模の企業、すべての関係者とアプリケーションをサポートするために設計された業界をリードするソリューションを紹介します。

ルネサスについて

ルネサスは、世界トップクラスのマイコンサプライヤとして、組み込みプロセッサを中心に、アナログ&パワー、コネクティビティなどの各種半導体を、自動車、産業、インフラ、IoT分野に提供しています。また、私たちの製品を最適に組み合わせたウィニング・コンビネーション・ソリューションを提案することにより、早期開発にも貢献しています。あらゆるモノとモノをつなぎ、エンドポイントのインテリジェント化を推進するなど、ルネサスは人々の暮らしを楽(ラク)にする技術で、持続可能な未来をつくることを目指してまいります。詳細は、www.renesas.comをご覧ください。SNSのフォローはこちらからLinkedIn, Facebook, X, YouTube

Altiumについて

ルネサス グループの一員であり、カリフォルニア州サンディエゴに本社を置くAltium Limitedは、エレクトロニクスのイノベーションを加速させるグローバルソフトウェア企業です。エレクトロニクス設計の生産性を最大化し、作成プロセス全体を通じてすべての関係者を結び付け、部品情報とインテリジェンスへのシームレスなアクセスを提供し、エレクトロニクスのライフサイクル全体を管理するデジタルソリューションを提供します。Altiumのエコシステムは、複数の業界とあらゆる規模の企業におけるエレクトロニクスベースの製品の実現を加速します。詳細についてはaltium.comをご覧いただくか、LinkedInFacebookXYouTubeInstagramをフォローしてください。

以上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする