ルネサス エレクトロニクス株式会社(東京、代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)と、組み込みセキュリティソリューションのリーディングプロバイダであるwolfSSL Inc.(ウルフエスエスエル:米国ワシントン州エドモンズ、CEO: Larry Stefonic、以下wolfSSL)は、このたび、暗号ライブラリwolfCryptを利用したTLS(Transport Layer Security)ライブラリwolfSSLの商用ライセンスを、ルネサスのユーザが無償で使用できる複数年のライセンス契約を締結したことを発表しました。ルネサスのハードウェアセキュリティエンジンを搭載する32ビットマイコンRAファミリ、RXファミリ、Renesas Synergy™プラットフォームのMCUを対象に、wolfSSLの技術サポートも含めて、ユーザは商用ライセンスを使用することができます。
TLSは、インターネット通信のセキュリティを確保するための世界標準規格です。ルネサスのマイコンに搭載したハードウェアセキュリティエンジンTSIP(トラステッドセキュアIP)やSCE(Secure Crypto Engine)上にTLSライブラリを搭載することにより、IoT機器に対し、強固なセキュリティ対策を施すことができます。wolfSSL はC言語ベースのTLSライブラリで、リソースに制限がある組み込みシステムやRTOS環境での使用に合わせ、軽量かつ高い処理速度、優れた機能を特長としています。wolfSSLは、現在、TLS 1.3およびDTLS 1.2までサポートしており、OpenSSLと比べ1/20のサイズです。wolfSSLの中核を担う軽量暗号ライブラリwolfCrypt は、米国国立標準技術研究所(NIST)が定めるセキュリティ要件を規定するFIPS 140-2においてレベル1の認証を取得しています。wolfCryptは、一般的な暗号アルゴリズムに加え、Open Quantum Safeプロジェクトのオープンソースソフトウェアliboqsで利用可能なポスト量子暗号などの先進的なアルゴリズムにも対応しています。
セキュリティは、急成長するIoT市場において、重要な差別化要素であり、ルネサスは幅広いソリューションと認証取得により、セキュリティにおけるリーダシップを確立しています。ルネサスは、2021年4月にRX65Nが汎用マイコンとしては初めて、FIPS140-2 レベル3の認証を取得したことを発表しました。Arm® Cortex®-Mコア搭載のRAファミリは、Armが提供する認定制度PSA Certifiedのレベル2およびGlobalPlatformのSecurity Evaluation Standard for IoT Platforms(SESIP)のレベル1の認定を取得しており、さらにNIST認証の取得も予定しています。ルネサスのマイコンは、強固な鍵管理機能を備えており、特にRAファミリはセキュアキーのインストールを簡素化しています。また、ルネサスは暗号処理に対するタイミング攻撃やSPA/DPAサイドチャネル攻撃に対する保護機能を備えるマイコンも提供していく予定です。
ルネサスのIoT・インフラ事業本部、MCUビジネス担当の執行役員であるRoger Wendelkenは次のように述べています。「私たちはマイコンのリーダとして、お客様に付加価値を提供することに誇りを持っています。その考えを明確に示すものとして、当社製品に搭載されている多くのセキュリティ機能に加え、wolfSSLの高品質なTLSおよび暗号ソフトウェアの商用ライセンスを無償で提供します。」
wolfSSLのCEOである Larry Stefonicは次のように述べています。「ルネサスは私たちのセキュリティに対する情熱を共有しています。ルネサスの非常に多くのお客様が、市場をリードする私たちの暗号ソフトウェアに容易に自由にアクセスし、最高で最新のセキュリティを実装できるようになることを嬉しく思います。ルネサスは、お客様がより多くのことを容易に実現できようにしています。それはまさに、最高のマイコンベンダがすべきことだと言えるでしょう。」
wolfCrypt暗号ライブラリを備えたTLSスタックwolfSSLは、こちらからダウンロードできます。https://github.com/wolfssl/Renesas
ルネサスエレクトロニクスについて
ルネサスは、人々が安心・安全に暮らせる社会を実現するために、あらゆるモノとモノをつなぎインテリジェント化することを通して、組み込み機器に進化をもたらしています。そして、無限の未来をカタチづくるために、自動車、産業、インフラ、IoT分野に対して、世界的に高いシェアを誇るマイコンに加え、アナログ&パワーデバイス、SoCなどの各種半導体と幅広いソリューションを提供していきます。ルネサスの詳細は、www.renesas.comをご覧ください。SNSのフォローはこちらからLinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube。
wolfSSL について
wolfSSL Inc.は、米国ワシントン州エドモンズに本社を持ち、組み込みシステム向けに軽量なセキュリティライブラリを提供しています。スピード、サイズ、移植性、機能、標準への準拠にこだわり、自社の専門エンジニアが開発、サポート、コンサルティングを行っています。米国連邦標準規格FIPS 140-2の認証取得では多くの経験があり、最新FIPS 140-3認証取得も進めています。航空宇宙ではRTCA DO-178CレベルA認証、車載向けではMISRA-Cをサポートします。2004年の創業以来世界各国で1,000社を超えるOEMカスタマーに採用されています。社名と同名の組み込み向けTLSライブラリであるwolfSSLは、世界初のTLS1.3商用版です。wolfSSL Japan合同会社の技術サポートセンターでは、日本人専任スタッフによるサポートサービス、カスタマイズサービスなどを提供しています。wolfSSL製品の詳細については、こちらをご覧ください。www.wolfSSL.com
以上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。