PCB設計ソフトウェアを提供するAltium社がルネサスに加わり、電子機器設計への参画を容易にし、イノベーションを加速~

2024年8月1日

ルネサス エレクトロニクス株式会社
Altium Limited

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(本社:東京都江東区、代表執行役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)と電子機器設計のグローバルリーダーであるAltium Limited(本社:米国カリフォルニア州サンディエゴ、以下Altium社、読み:アルティウム)は、本日、ルネサスによるAltium社の買収(以下本件買収)が完了したことをお知らせします。本件買収に関する契約締結は、2024年2月15日付で発表しました。

 本件買収の完了により、ルネサスとAltium社は、革新的な「電子機器設計・ライフサイクルマネジメントプラットフォーム(Electronics system design and lifecycle management platform)」の構築に向け基盤を整えます。このプラットフォームは、さまざまな電子機器設計データと機能の統合・標準化を実現し、コンポーネントのライフサイクル管理を強化するとともに、シームレスな設計プロセスのイテレーション(設計サイクルの反復)を可能にし、全体的に生産性を向上できます。これにより、大幅に開発リソースを削減して効率化を進められることとなり、イノベーションが加速され、設計者の参入障壁が低下します。

 ルネサスのCEOの柴田 英利は、次のように述べています。

 「本日の買収完了は、ルネサスとAltium社双方にとって重要なマイルストーンです。今後両社は、電子機器設計者のユーザエクスペリエンスを向上させる上で新たな重要な一歩を踏み出します。共に構築を目指す統合されたオープンな電子機器設計・ライフサイクルマネジメントプラットフォームは、あらゆる規模や業種のユーザーが、電子機器を設計できるようにするものです。今後もルネサスは、Altium社の顧客のデータ、セキュリティを担保し、コンプライアンスを遵守することを、最優先事項として取り組みます。Altium社の設計ソフトウェアとクラウドプラットフォームの機能を獲得し、Aramと業界をリードする優秀なソフトウェアエンジニアリングチームとともに、電子機器設計の未来を変えていきます。

 本件買収の完了に伴い、Altium社はルネサスの完全子会社となりました。AltiumCEOAram Mirkazemiは、ルネサスの執行役員 兼ソフトウェア&デジタライゼーション ヘッドに就任しました。Aram Mirkazemiは、引き続きAltiumCEOも兼任します。

 Altium社のCEOAram Mirkazemiは、次のように述べています。

 「本日は、Altiumにとって極めて重要な瞬間であり、ルネサスとの新たな素晴らしい未来の始まりを意味しています。ルネサスのサポートと専門知識を活用して、電子機器の設計と開発に関連する全てのプロセスのクラウド化を加速させることを楽しみにしています。これにより、エレクトロニクスはより広範な市場で利用できるようになり、ソフトウェアで定義された製品の発展に向けた土台が築かれることになります。」

 ルネサスによる Altium 社の買収は、豪州法に基づくスキーム・オブ・アレンジメント(以下本スキーム)により、本日実行されました。本スキームに基づき、ルネサスの間接的な完全子会社であるRenesas Electronics NSW Pty Ltdが、Altium社の発行済株式の全てを1株当たり現金68.50豪ドルで取得し、株式取得対価の総額は約91億豪ドル(1豪ドル97円換算で約8,879億円)となりました。ルネサスは買収資金を銀行融資で調達しました。本スキームの実行に伴い、Altium社の普通株式は、2024719日の豪州証券取引所(以下豪取引所)の取引終了時を以て、豪取引所での取引が停止されました。さらに、Altium社は、202482日の豪取引所の取引終了時を以て、豪取引所の上場リストから削除されます。

(注)本発表資料での円換算値は、本件買収の発表日前日(2024214日)時点の為替レート(1豪ドル97円)を使用して計算しています。

ルネサス エレクトロニクスについて

 ルネサスは、世界トップシェアのマイコンサプライヤとして、組み込みプロセッサを中心に、アナログ&パワー、コネクティビティなどの各種半導体を、自動車、産業、インフラ、IoT分野に提供しています。また、私たちの製品を最適に組み合わせたウィニング・コンビネーション・ソリューションを提案することにより、早期開発にも貢献しています。あらゆるモノとモノをつなぎ、エンドポイントのインテリジェント化を推進するなど、ルネサスは人々の暮らしを楽(ラク)にする技術で、持続可能な未来をつくることを目指してまいります。詳細は、www.renesas.comをご覧ください。SNSのフォローはこちらからLinkedInFacebookXYouTube

Altium社について

 米カリフォルニア州サンディエゴを拠点とする世界的なソフトウェア企業であるAltium Limited (ASX:ALU、以下、アルティウムは、電子機器の革新を加速しています。アルティウムは 30年以上にわたりPCB設計者と電気設計技術者の生産性を最大化するソフトウェアを提供してきました。個人の発明家から多国籍企業に至るまで、アルティウムのソフトウェアを選択して、電子工学をベースとする製品を設計して実現しているPCB設計者、および技術者は増加しています。アルティウムについて詳しくは、www.altium.com/jpをご覧ください。

###

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
*将来予測に関する注意事項に関しては、英語版ニュースリリースをお読みください。

この記事をシェアする