ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス エレクトロニクス)は本日開催された取締役会において、下記の役員人事を内定いたしました。
同時に、事業ポートフォリオの最適化のさらなる推進、開発環境・技術プラットフォーム・各種インフラ等の統合を通じたシナジーの実現、市況変動に耐え安定した収益性を実現する構造対策の着実な実施、を三本柱とした経営戦略の実行を加速するための組織改正についても決定いたしましたので、合わせてお知らせします。
1. 組織改正の概要
ルネサス エレクトロニクスは、あらゆる経営資源を見直す「100日プロジェクト」にて策定した構造対策を着実に実行しています。統合後約1年間構造対策を推進する 中で融合が進み、深堀した課題認識を基に、ルネサス エレクトロニクスを本格的な成長軌道に乗せるための新体制を構築します。
(1)マーケティング本部の新設
世界でトップシェアを有するマイコン事業の強みを活かし、マーケティング機能を強化することで世界の新規需要を掘り起こし、売上成長につなげていく。コアであるマイコン事業とアナログ&パワー半導体事業との連携を強力に推進し収益体質を一層強化するため、両事業のそれぞれのマーケティング機能を一体化した組織とすることで緊密に連携した事業戦略の構築・展開を図る。
さらに、副本部長に海外販売子会社の社長等を配し、海外売上比率60%達成に向けた海外拡販戦略も推進する。
(2)SoC事業本部の新設
SoC事業においては、モバイルプラットフォーム事業を重点拡大事業と位置づけ、ノキア・コーポレーションより買収したワイヤレスモデム事業と当社のモバイルマルチメディア事業を承継する形でルネサス モバイル株式会社を設立し、2010年12月から営業を開始した。
本体に残るSoC事業については、SoC第一事業本部(産業ネットワーク事業、イメージングデバイス事業 等)とSoC第二事業本部(ホームマルチメディア事業、パワーアンプ事業等)をSoC事業本部として統合。事業の選択と集中を加速し、事業ポートフォリオ最適化をSoC事業トータルで強力に推進する。

2. 役員の異動
1) 代表取締役(2011年6月28日付)
(1) 新任代表取締役
( )は現職
(注:略歴については別紙をご参照ください。)
(2) 退任代表取締役
山口 純史 (代表取締役会長)
2) 取締役(2011年6月28日付)
(1) 新任取締役
( )は現職
水垣 重生 (執行役員)
(注:略歴については別紙をご参照ください。)
(2) 退任取締役
山口 純史 (代表取締役会長) <当社顧問に就任予定>
3) 執行役員(2011年4月1日付)
(1) 新任執行役員
( )は現職
兼 当社 営業本部 副本部長)
(注:略歴については別紙をご参照ください。)
(2) 退任執行役員
兼 当社 営業本部 副本部長に就任予定>
以 上
(注)取締役は、2011年6月28日開催予定の株主総会において、また、代表取締役は、同日開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。