メインコンテンツに移動

LED照明システムの開発を容易化する「RL78/I1A」 DC/DC LED制御評価ボードの販売について

~主要な照明通信とソフトウェア自動生成ツールに対応し、LED照明システムの開発容易化に貢献~

2012年2月28日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)は、このたび、照明用マイコン「RL78/I1A」を搭載し、LED照明器具によく使われる通信方式への対応と、マイコン用のソフトウェア自動生成が可能な「RL78/I1A」 DC/DC LED制御評価ボードを開発し、2012年4月より販売を開始いたします。

 本評価ボードは、シーリングライトなどのLED照明システム向けに、きめ細かい調光・調色や高効率電源制御などの高機能を有する「RL78/I1A」マイコンとLED制御回路、照明用通信回路等を搭載しており、(1)最大3本(チャネル)のLEDの定電流制御と、DALI (注)通信, DMX512通信、赤外線リモート・コントロールを含む4種類の調光インタフェースをもつセットの開発・評価ができます。(2)当社のソフトウェア自動生成ツールに対応しており、マイコン用のソフトウェア(プログラム)設計に不慣れな場合でも容易にソフトウェアの開発・評価が行えます。(3)オンチップ・デバッガ相当の機能も搭載しており、本ボードだけでオンボード・デバッグが可能です。このような特長により、別途エミュレータの購入や新規ソフトウェアのコーディングをすることなく、高機能なLED照明システムの開発・評価が短期間で容易に行えます。

背景

 世界的なCO2排出削減に向けた取組みのなか、低消費電力かつ長寿命であるLEDは昨今大きく注目されています。そしてLED照明は産業・商業施設、街灯や家庭の照明器具への普及が進み、今後ますます大きな市場への成長が期待されています。

 当社は2008年より照明器具向けの8ビットマイコンを市場投入しておりますが、上記のような状況のもと、ライフスタイルに合わせた高精彩な調光・調色制御や、ビル・オフィスなどでの集中制御に活用する通信規格への対応などのニーズに応えた「RL78/I1A」マイコンを昨年製品化し、本年4月より量産を順次開始いたします。そして今回、マイコンによるLED照明システムの開発を容易に行えるよう、「RL78/I1A」マイコン搭載のLED制御評価ボードを製品化したものです。

特長

 「RL78/I1A」 DC/DC LED制御評価ボードは、「RL78/I1A」マイコンにおいて38ピンパッケージで64Kバイトのフラッシュメモリを内蔵した「R5F107DE」を搭載しており、主な特長は以下の通りです。

(1)LED定電流制御や、様々な調光インタフェース制御の開発・評価を容易に実現

本評価ボードにより、マイコンが内蔵している次の機能を活用し、LED照明システムに必要な部品点数を削減しながらも、きめ細やかな3チャネルのLED定電流制御を開発・評価することが可能です。

  • プログラマブル・ゲイン・アンプ(LED電流検出用抵抗の電力ロスを1/8に削減)
  • コンパレータ(過電流発生時のボード故障防止を実現)
  • 16ビットPWMタイマ(64MHz動作クロックとPWM出力ディザリング機能によるきめ細かい調光を実現)

また、照明分野でよく使われる3つの通信<DALI(注)通信、DMX512通信、赤外線リモート・コントロール>とアナログ・ボリュームによる調光に対応しています。

 このため、本ボードにより様々な機能を持つLED照明システムを開発・評価できます。

(2)ソフトウェア自動生成ツールへの対応により新規ソフトウェアのコーティングが不要

ルネサスのソフトウェア自動生成ツール「Applilet EZ for HCD V6.0」により、本評価ボードの制御方法をわかりやすいGUI(Graphical User Interface)上で設定することで、自動的にマイコンプログラム用のC言語ソースコードが生成(コーディング)されます。さらにそのコードをUSBケーブル1本で本評価ボードに搭載した「RL78/I1A」に書き込んで評価することができます。これにより、DALI通信やDMX512通信の動作プログラムを容易に生成することができます。本「Applilet EZ for HCD V6.0」はWebサイトよりダウンロード可能となる予定です。

(3)本ボードのみでオンボード・デバッグが可能

本ボードはルネサスの統合開発環境「CubeSuite+」を使用することで、別途エミュレータなどを準備しなくても、USBケーブル経由でのオンボード・デバッグが可能であり、本ボードだけでLED照明システムの評価・開発が可能です。

 本評価ボードは2012年4月より17,000円で販売を開始する予定です。

 ルネサスは今後も、低コスト化や多機能化、高付加価値といったニーズに応えるべく、LED照明向け評価ボードを拡充するとともに、LED照明に最適な評価ボードをタイムリーに提供してまいります。

 主な仕様は別紙をご参照下さい。

以 上

(注)Digital Addressable Lighting Interfaceの略。ビルディング照明向けに主に欧州で普及している通信規格。

*「RL78/I1A」マイコンは、Silicon Storage Technology, Inc.からライセンスを受けたSuperFlash®技術を使用しています。SuperFlash®は、米国Silicon Storage Technology, Inc.の米国、日本などの国における登録商標です。

その他、本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする