メインコンテンツに移動

ルネサスのSH-2/SH-2Aコアマイコンがマイクロソフト社の 「.Net Micro Framework4.1」に対応

~よりセキュアなネットワーク接続かつ使い勝手の良い産業機器・情報システムの開発期間短縮に貢献~

2010年7月26日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)の32ビットRISC(注1)コア「SH-2/SH-2A」(注2)搭載マイコン(以下、SH-2/SH-2Aコアマイコン)は、このたびマイクロソフトコーポレーション(以下、マイクロソフト社)が提供を開始した、小型組み込み機器用「.NET Micro Framework4.1」(注3)に対応します。

 SH-2/SH-2Aコアマイコンは、高性能CPUに加え、LCD表示機能、イーサネット、USBなどの強力かつ豊富な周辺機能を内蔵しており、情報端末、産業機器、車載機器などを中心に世界のさまざまな機器に採用されています。本対応により、Windows対応パソコンで開発した高度なネットワーク対応機器用ソフトウエアの、SH-2/SH-2Aコアマイコンを搭載した組み込み機器への移植が容易になります。

 このため「.NET Micro Framework」と共にSH-2/SH-2Aコアマイコンを使用することによって、産業機器・情報システムでのよりセキュアなネットワーク接続が容易となるだけでなく、高信頼性かつ、タッチパネル、ボタン操作などの高度なGUI(Graphical User Interface)を搭載した使い勝手の良いシステムの開発期間短縮に貢献します。

 マイクロソフト社.NET Micro FrameworkプロダクトユニットマネージャのColin Miller氏は、次のように述べています。

「マイクロソフトとルネサス エレクトロニクスが緊密に協力し、SHというすばらしいマイコンと『.NET Micro Framework』が提供するソフトウエア開発の効率の良さを1つに集約することができました。このことをとても嬉しく思います。コンピュータとの相互運用可能な、ネットワーク結合された組み込みデバイス群(コネクテッドデバイス)に対する興味が非常に高まっています。今後、SHマイコンと『.NET Micro Framework』のコンビネーションが新世代アプリケーションの開発を推進する役目を担うと考えます。」

 ルネサス エレクトロニクス株式会社 MCU事業本部 汎用MCUシステム統括部長 川下智恵は、次のように述べています。

「今回、マイクロソフト社との連携により、『.NET Micro Framework』のSH-2/SH-2Aマイコンサポートを実現することができました。Windows環境と親和性が高く、通信、GUI、セキリュティに優れた『.NET Micro Framework』と世界トップシェアを持つルネサスのマイコンにより、従来の産業・情報分野に加え、スマートグリッドなどの新規市場の発展に寄与できるものと期待しております。」

なお、「.NET Micro Framework4.1」の開発を支援するシステムインテグレータであるTrygTech社は米国で、株式会社日立超LSIシステムズ、株式会社コアは日本で、SH-2/SH-2Aコアマイコンをサポート予定です。

SH-2/SH-2A コアマイコン製品名とリファレンスボードについては別紙をご参照下さい。

以 上

(注1)RISC (Reduced Instruction Set Computer)は、命令セットを簡略化することで、ハードウェアを簡素化し、高速化を図ることを目的にしたコンピュータです。

(注2)SH-2/SH-2Aは、ルネサス エレクトロニクスの高性能32ビットマイコン「SuperHファミリ」のコアのひとつです。

(注3)開発・実行プラットフォーム。詳細は、マイクロソフト社のインターネット、下記URLを御参照下さい。
http://blogs.msdn.com/b/netmfteam/archive/2010/07/19/netmf-versions-4-1-released-to-web.aspx

*Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

SuperHは、ルネサス エレクトロニクス(株)の商標です。

本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする