ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)は、インドなど新興市場を中心とした海外市場向けの半導体事業拡大を目指し、2011年1月にインドのバンガロール市に営業支店を新設します。また、このたびオーストラリアのメルボルン市にも営業支店を新設しました。
インドでは、急激な人口増加に伴い、白物家電をはじめとする電子機器や自動車の普及・拡大が続き、家電や自動車等の地元企業の著しい成長が見込まれています。旺盛な国内需要を背景に、インドの半導体市場は15%前後の成長が予測されています。さらに、インドは、IT・ソフトウェアの世界的な拠点として、グローバル規模のIT企業や自動車メーカーの設計開発拠点の開設が続いています。
従って、インド国内市場向けの販売推進に加えて、ルネサスの半導体を採用いただいたグローバル企業のインドでの設計開発を支援することも重要です。特に今回拠点を新設するバンガロールは、世界各地のIT企業のみならず地元インドの有力なIT企業が本拠地を構えるIT産業の集積地です。
ルネサスは現在、インドのバンガロールに駐在員事務所を有していますが、今後の市場拡大を見据え、インドの顧客に密着してよりきめ細かい活動を行える営業支店を設置するのが必須と判断しました。インド支店は、東南アジア、南アジア、オセアニアの販売・マーケティングを管轄するルネサスの100%子会社、ルネサス エレクトロニクス シンガポール(社長:島田 秀幸)の営業支店となります。インド支店は、白物家電や自動車向けマイコンを中心に、インド市場の販売・マーケティング、技術サポートを行います。さらに、インド市場での顧客ニーズを掘り起こし、インド市場向け半導体ソリューションを提供していきます。
営業支店新設による販売・マーケティング、技術サポート体制強化により、ルネサスは、インド市場年平均成長率を上回る、20%以上の成長を続け事業を拡大する計画です。
また、同様にこれまで駐在員事務所であったオーストラリアの営業拠点も、オーストラリア市場への対応を強化するために、11月10日より新たに営業支店として運営を開始しました。ルネサスは自動車向けマイコンを中心に拡販を続けてまいります。
今回のインド、オーストラリアへの営業拠点新設をはじめとして、ルネサスは、新興国を中心とした海外市場に向けた販売を強化しており、現在の海外売上比率50%を2012年度には60%にしてまいります。
インドの営業支店概要
(*インド支店傘下にデリー出張所、ムンバイ出張所を有する)
オーストラリアの営業支店概要
(*オーストラリア支店傘下にシドニー出張所を有する)
以 上
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。