メインコンテンツに移動

システムLSIのグラフィックエンジン向けに超高速動作を実現した2ポートSRAMを開発

2012年2月23日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)はこのたび、28ナノメートル(nm)世代以降のシステムLSI向けに新しいSRAM回路技術を開発いたしました。このSRAM回路技術は、グラフィックエンジン向け に使用される2ポートSRAMの動作速度を飛躍的に向上させるアーキテクチャーで、高速化と安定動作の両立が可能となります。

 本アーキテクチャーを採用した超高速動作の2ポートSRAMを、28nm微細化プロセスにより試作し、業界最高レベルとなる360ピコ秒(ps:ピコは一兆分の1)の動作速度を確認いたしました。

 近年、スマートフォンやタブレット端末に代表されるモバイル情報端末の市場は大きな成長を遂げています。その中で、中枢部品の一つである3Dグラフィックエ ンジンに求められる性能向上は著しく、プロセスの微細化や高速化のみでは対応できなくなっており、新たな技術的革新が求められています。このため今回、グ ラフィックエンジン内部の複雑な処理を行うステップ間を遅滞なく繋ぐことができる超高速バッファを実現する、SRAM回路技術を開発しました。

 このたび開発した技術の特長は以下の通りです。

1. 安定動作を妨げるポート間干渉の回避技術を開発

超高速バッファとして利用される2ポートSRAMには、入力ポートと出力ポートの二つのポートがありますが、主として制御クロック信号は1系統しかありません。この点に着目して、今回開発したSRAMでは、読み出し動作と書き込み動作のタイミングを前後にずらす事により、メモリセルで生じる読み出しと書き込みの干渉作用をなくしました。

2. 超高速動作を実現する回路技術を開発

読み出しと書き込みの干渉作用をなくしたことにより、メモリセルは安定動作が可能となりますが、今回の2ポートSRAMでは読み出し動作を先行して行い、安定動作によってもたらされた余裕のあるセル電流特性を用いてデータ線(ビット線)の振幅を非常に短時間に増幅します。それと同時に書き込み動作を開始することで、書き込み開始にタイムラグを設けたデメリットを最小限に抑え、ポート間干渉を受ける通常の書き込み時間よりも短期間に、書き込みを完了させることを実現しました。

 今回当社は、これらの技術を適用した、28nm世代プロセスによる128ワード×64ビットの2ポートSRAMを試作し、動作速度(出力アクセス速度)が業界最高レベルの360ピコ秒(ps)となることを確認しました。

 本SRAM回路技術は、今後プロセスの微細化が進むにつれて困難になると予想される速度と安定動作の両立を実現しており、より一層の高速化が要求される3Dグラフィックエンジンの性能向上に大きく貢献できると期待しています。

 ルネサスは、今回開発したSRAM回路技術を28nmプロセスの最先端システムLSIに採用して行く予定です。

 なお、当社は今回の成果を、2012年2月19日から米国サンフランシスコで開催される「国際固体素子回路会議(ISSCC 2012(International Solid-State Circuits Conference 2012)」にて、現地時間の2月21日に発表しました。     

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする