ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、ルネサスのマイコンおよびマイクロプロセッサ(MPU)の全ラインアップに対応するMicrosoft® Visual Studio Code(VS Code)向けの拡張機能(エクステンション)を提供開始しました。VS Codeは、様々なプラットフォームやオペレーティングシステムでのプログラミングを簡単に高速で実現できるため、多くのエンジニアが使用しています。ルネサスがVS Codeに対応した拡張機能を提供することにより、より多くのユーザがルネサスのデバイスを使って効率的に組み込みシステムを開発できるようになります。ルネサスには世界中で使用されている独自の統合開発環境(IDE)「e2 studio」がありますが、VS Codeはこれを補完するもので、ユーザはプログラミング環境として慣れ親しんだVS Codeを使用して作業できるようになります。ルネサスのデバイス用拡張機能は、マイクロソフトのVS Codeのウェブサイト、またはルネサスのウェブサイトからダウンロードして使用できます。
VS Codeに対応するデバイスは、車載、IoT、産業オートメーション、家電、ヘルスケアなどのアプリケーション向け全ラインアップです。具体的には8/16ビットのRL78、32ビットのRA、RX、RH850、そして64ビットのRZ MPU、R-Car SoC(System on Chip)の組み込みソフトウェアの開発およびデバッグが可能です。
ルネサスのソフトウェア開発統括部、統括部長の福井 昭也は次のように述べています。「ルネサスには、世界をリードするマイコンサプライヤとして、多くのお客様がいらっしゃいます。そのほとんどは、当社のIDEであるe2 studioを使ってアプリケーションを開発しています。今回VS Codeのサポートを提供することで、さらに多くの設計者が、ルネサスのプロセッサを用いた組み込みアプリケーションを開発できるようになるでしょう。」
マイクロソフトのプリンシパルプロダクトマネージャのMarc Goodner氏は次のように述べています。「組み込みプロセッサ市場のリーダであるルネサスをVisual Studio Codeコミュニティに歓迎します。今回のサポートでVS Codeを使用している何百万人もの開発者が、ルネサスの非常に広範かつ高効率なマイコンおよびMPU製品群にアクセスできるようになりました。」
現在、VS Codeは無料でダウンロードすることができ、ソースコードへのアクセスも可能です。GitHubプルリクエスト拡張機能を使用してソースリポジトリを作成した後、VS Codeを使用してソースコードをレビューしたり、編集することもできます。さらに、シンプルなユーザインタフェースや柔軟なコマンドインタフェースで今後も進化し続けるVS Codeの様々な拡張機能を利用することができます。
Visual Studio Code向け拡張機能についての詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/software-tool/renesas-extension-of-vscode
ルネサスのマイコンについて
ルネサスは、年間35億個以上を出荷するマイコンの世界シェア第一位のメーカです。高い性能と品質、電力効率を誇り、8ビット、16ビット、32ビットの幅広い製品ラインアップを展開しています。約50%が自動車向けであり、他に産業用やIoT機器、データセンタ、通信インフラ向けに提供しています。ルネサスは信頼に足るサプライヤとして、スマートで安全なマイコンを設計してきた数十年の経験を持ち、デュアルファブ生産モデルや、業界最先端のプロセス技術、200社以上のエコシステムパートナを有しています。ルネサスのマイコンの詳細は、こちらをご覧ください。www.renesas.com/MCUs
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。