ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、産業用センサ機器に向けて高速かつ高精度なアナログフロントエンド(AFE)を内蔵した32ビットマイコンのラインアップを拡充し、第二弾となる「RX23E-B」を発売、量産を開始しました。新製品は、従来品RX23E-AのAFE性能を強化し、データレートを8倍高速化して最大125kSPS(12.5万サンプル/秒)まで対応、かつRMSノイズを約1/3に低減(0.18µVrms @1kSPS)し高精度化した24ビットΔΣA/Dコンバータを内蔵しました。これにより、ひずみや温度、圧力、流量、電流、電圧などを、より高速かつ高精度に計測できるため、ハイエンドなセンサ機器、計測器、試験装置もサポートできるようになりました。
例えば、産業用ロボットの力覚センサなどでは最速で10µsec(10万サンプル/秒)クラスの計測が要求されますが、RX23E-Bは余裕をもって対応できる上、AFEとマイコンを1チップに搭載しているため、機器の小型化と部品点数の削減に貢献します。
ルネサスのIoTプラットフォーム事業部の事業部長、伊藤 栄は、次のように述べています。「今回、AFE搭載シリーズにRX23E-Bが加わったことで、ミドルレンジからハイエンドまで、センシングアプリケーションの大半をサポートできるようになりました。今後は、電池駆動やワイヤレスセンサなどの低消費電力が求められるアプリケーションに向け、さらに製品展開を拡充してまいります。」
明光電子株式会社の代表取締役 根本敬継(ねもと たかつぐ)氏は、次のように述べています。「明光電子は第一弾のRX23E-Aが登場した当初から、独自の評価ボードの開発やお客様の設計サポートを行ってきました。今回、高速なΔΣA/Dコンバータを搭載したRX23E-Bが加わったことにより、多くのお客様が基板の小型化や部品点数の削減効果を享受できるようになると確信しています。」
RX23E-Bは、RX23E-Aと同様に、DSP(デジタル信号処理)命令やFPU(浮動小数点ユニット)を持つ32MHz動作のRXv2コアCPU を搭載し、AFEを同一製造プロセスで1チップ化しました。新たな周辺機能として、16ビットD/Aコンバータを搭載したことにより、計測部の補正や自己診断、アナログ信号出力が可能です。また、+/-10Vアナログ入力を搭載したことにより、外付け部品や追加の電源なしで、5V電源のまま+/-10Vの測定が可能です。さらに最大40 SEG×4 COMのLCDコントローラやリアルタイムクロック(RTC)機能も搭載しました。
昨今、ロボットアームや、ガスや液体の分析装置など、複数の制御対象や計測対象を持つ規模の大きな機器では、分散処理アーキテクチャの要求が強くなっています。すべての機能を1つのマイコンが処理するのではなく、モータ制御部、センサ計測部、温度制御部など、各機能をモジュールと定義して個別に開発する手法です。こうすることにより、設計自由度が高くなりメンテナンス性も良くなります。各モジュールには必ず演算用マイコンが必要となることから、ディスクリートのAFEチップと汎用マイコンを組み合わせて設計するより、ルネサスのAFE内蔵マイコンを使用することによりセンサモジュールを容易に開発できます。
RX23E-Bは、ラインアップとしてA/Dコンバータのデータレートが最大125kSPSの製品に加え、最大31.25kSPSの製品も用意しました。どちらの製品も、3.8SPSから最大値まで柔軟にデータレートを設定可能なため、システムに最適なデータレートとノイズのトレードオフを選択できます。パッケージは、より小型が要求されるアプリケーションに向けに5.5mm角の100ピンBGAと6.0mm角の40ピンQFNを用意し、その他にも48ピンから100ピンの豊富なラインアップを用意しました。
RX23E-Bのウィニング・コンビネーション
ルネサスは、精密な圧力制御が必要となるアプケーションに向けて、圧力の計測と制御を行うRX23E-Bと、電磁バルブを駆動するインテリジェント・パワー・デバイスなどを組み合わせて、圧力コントロールソリューションを開発しました。AFE内蔵マイコンRX23E-Bを使用することにより、専用のAFEが不要になり、最小限のコンポーネントで精密な圧力制御が可能です。ルネサスのウィニング・コンビネーションは、ルネサス製品を最適に組み合わせてエンジニアによる設計検証を行っているため、ユーザの設計のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。ルネサスは、様々なアプリケーションに向けた400種類以上のウィニング・コンビネーションを提供しています。詳しくは、こちらをご覧ください。renesas.com/win
RX23E-Bの詳細は、こちらをご覧ください。
www.renesas.com/rx23e-b
ルネサスのマイコンについて
ルネサスは、年間35億個以上を出荷するマイコンの世界シェア第一位のメーカです。高い性能と品質、電力効率を誇り、8ビット、16ビット、32ビットの幅広い製品ラインアップを展開しています。約50%が自動車向けであり、他に産業用やIoT機器、データセンタ、通信インフラ向けに提供しています。ルネサスは信頼に足るサプライヤとして、スマートで安全なマイコンを設計してきた数十年の経験を持ち、デュアルファブ生産モデルや、業界最先端のプロセス技術、200社以上のエコシステムパートナを有しています。ルネサスのマイコンの詳細は、こちらをご覧ください。www.renesas.com/MCUs
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。