メインコンテンツに移動

新プロセス構造を採用したMOSFETの第一弾、100V耐圧製品を発売

~当社従来比で、オン抵抗30%低減、ゲート・ドレイン間電荷量40%削減、パッケージサイズ50%縮小~

2025年1月9日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、このたび、100V耐圧のNチャネルMOSFETの新製品として、TOLLパッケージ製品「RBA300N10EANS」とTOLGパッケージ製品「RBA300N10EHPF」を発売、量産を開始しました。ルネサスが新たに開発したスプリットゲート構造の新プロセス(REXFET-1)により、既存プロセス(ANM2)の製品(RBA250N10CHPF)と比較して、オン抵抗(MOSFETがオンの状態で生じる抵抗)を30%低減、ゲート総電荷量(Qg特性)を10%削減、ゲート・ドレイン間電荷量(Qgd特性)も40%削減しており、電力損失の大幅な削減が可能です。

 また、新製品は業界標準パッケージであるTOLLパッケージとTOLGパッケージを採用しているため他社製品とのピン互換性がある上に、従来のTO-263パッケージと比べて50%の小型化を実現しました。なお、TOLLパッケージはウェッタブルフランク構造を採用し、自動外観検査にも対応しています。これらの特長により、スイッチング電源、モータ制御用インバータ、バッテリマネジメントシステムなど電流負荷の大きいアプリケーションにおける電力損失の削減を実現すると共に、電気自動車、電動自転車、充電ステーション、電動工具等の製品の性能向上に貢献します。

 ルネサスでディスクリートパワーソリューション事業部のヴァイスプレジデントであるAvi Kashyapは次のように述べています。「ルネサスは長年にわたりMOSFET市場をリードしてきました。当社の製造力をこの市場に活かすことで、高度な技術を駆使した製品をお客様にお届けします。また複数の大規模工場によって確実な供給体制を整えています。」

ウィニング・コンビネーション

 ルネサスは、MOSFETの新製品とマイコンやその他のデバイスを組み合わせて、48Vモビリティプラットフォーム3-in-1電気自動車ユニット(インバータ、車載充電器、DC/DCコンバータ)など、多彩なウィニング・コンビネーションを提供しています。 ウィニング・コンビネーションは、ルネサス製品を最適に組み合わせ、あらかじめエンジニアによる設計検証を行っているため、ユーザ側での設計リスクを低減し、製品の市場投入までの時間を短縮することができます。他にも、さまざまなアプリケーション向けに400種類以上のウィニング・コンビネーションを提供しています。詳しくは、こちらからご覧ください。https://www.renesas.com/win

新製品の詳細は、RBA300N10EANS およびRBA300N10EHPFをご覧ください。
設計サイクルの短縮に役立つアプリケーションノート付きのリファレンスデザインも提供しています。
MOSFETの詳細は、www.renesas.com/MOSFETをご覧ください。

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする