ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、世界に先駆けて、64ビットRISC-V CPUコアを搭載した汎用MPU(マイクロプロセッサユニット)「RZ/Five」を発表しました。RZ/Five のRISC-V CPUには、RISC-V CPU命令セットアーキテクチャ(ISA)に準拠したAndes Technology(以下アンデス)のAX45MPコアを採用しました。ルネサスは、RZファミリに、Arm®コアに加えてRISC-Vコアのラインアップを新たに加えることにより、ユーザの選択肢を広げ、製品開発の柔軟性を高めます。新製品は、本日よりサンプル出荷を開始し、2022年7月に量産を開始予定です。
ルネサスのIoT・インフラ事業本部 SoCビジネス担当の執行役員である新田 啓人は次のように述べています。「このたび、ルネサスがアンデスの64ビットRISC-V CPUコアを搭載した汎用MPUを、いち早く発表できたことを嬉しく思います。ルネサスがRISC-Vコアの普及を促進するためにエコシステムの拡充をリードしていくことにより、お客様が早期にRISC-Vを活用できるようになると確信しています。」
Andes TechnologiesのChairman and CEO であるFrankwell Lin氏は次のように述べています。「RZ/Fiveは、アンデスの64ビットRISC-Vコアを採用し、発売された最初の汎用MPU製品です。アンデスは、32ビットのRISC-Vコアに続いて64ビットコアでもルネサスと協業することにより、アンデスの先進的なRISC-Vプロセッサコアが世界中のお客様に早期に広がることを期待します。」
IoTエッジデバイスに最適
IoTの普及に伴い、各種のセンサデータを収集してサーバやクラウドと接続するために、ソーラーインバータやホームセキュリティ向けのゲートウェイなど、IoTエッジデバイスのニーズが高まっています。これに応えるため、RZ/FiveはIoTエッジデバイス向けに必要な性能と周辺機能を最適化しました。最大動作周波数は1GHz。周辺機能として、ギガビットイーサネットx 2、USB2.0 x 2、CAN x 2など各種インタフェースおよび、A/Dコンバータx 2を搭載しました。さらに、外付けDDRメモリの誤り検出・訂正(ECC:Error Checking and Correction)機能とセキュリティ機能もサポートしました。
産業グレードのCIP Linuxにより長期Linuxサポート
RZ/Gシリーズと同様に、RZ/Five用にも、産業グレードLinuxであり10年以上の超長期メンテナンスをサポートするCivil Infrastructure Platform™(CIP) Linuxをベースとした動作検証済みのVerified Linux Package(VLP)を提供予定です。これにより、ユーザは高い信頼性と長期使用が求められる社会インフラや産業用途にRZ/Fiveを使用できる上、将来のLinuxのメンテナンスコストを低減できます。
RZ/G2ULと周辺機能およびパッケージ互換のため、相互移行が容易
RZ/FiveはArmコア搭載RZ/G2ULと周辺機能およびパッケージに互換性があるため、相互移行が容易です。同じ基板設計を利用して置き換えることもできます。評価環境として、従来RZ/Gシリーズ用に提供中のSMARC 2.1準拠モジュールRZ SMARC Evaluation Board Kitを、RZ/Five 用にも提供予定です。本キットのRZ/Five搭載CPUモジュールをRZ/G2UL搭載CPUモジュールと差し替えることができるため、評価も容易となり、ユーザの製品開発の期間を短縮できます。
RZ/Fiveのウィニング・コンビネーション
RZ/Five用のCPUモジュールは、RZ/Fiveに適切な電源を供給するパワーマネジメントIC「DA9062」、クロック製品「5P35023」、システムリセットなど各種周辺機能をIC化したGreenPAK「SLG46538」を搭載しています。「シングルコアCortex®-A55 MPU搭載のSMARCシステム」と同様、ウィニング・コンビネーションとして動作検証済みのため、リファレンスデザインとして活用することにより、開発期間の短縮につながります。ルネサスは、この他にも、ユーザの設計を加速させ、より早く市場に投入できるよう、ルネサス製品のポートフォリオを組み合わせたソリューション「ウィニング・コンビネーション」を開発、提案しています。様々なアプリケーションに向けた280種類以上のウィニング・コンビネーションは、こちらからご覧ください。https://www.renesas.com/win
RZ/Fiveの詳細はこちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/rzfive
以 上
*Civil Infrastructure Platformは、米国およびその他各国におけるThe Linux Foundation の商標または登録商標です。Armは、EUとその他諸国におけるArm Limitedの商標または登録商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。