メインコンテンツに移動

個人投資家の皆さまへ

東証プライム:6723

現在の株価

個人投資家の皆さまへ

個人投資家の皆さまに、ルネサスエレクトロニクスについて
より深くご理解いただくための情報をご案内しています。

パーパス

TO MAKE OUR LIVES EASIER

人々の暮らしを楽(ラク)にする ― 私たちは、テクノロジーの力を利用して人間の能力を補完することで、この目的を実現します。

画像
Our Purpose

ルネサスエレクトロニクスとは

ルネサスは、世界トップシェアのマイコンサプライヤとして、組み込みプロセッサを中心に、アナログ&パワー、コネクティビティなどの各種半導体を、自動車、産業、インフラ、IoT分野に提供しています。また、私たちの製品を最適に組み合わせたウィニング・コンビネーション・ソリューションを提案することにより、早期開発にも貢献しています。

あらゆるモノとモノをつなぎ、エンドポイントのインテリジェント化を推進するなど、ルネサスは人々の暮らしを楽(ラク)にする技術で、持続可能な未来をつくることを目指してまいります。

半導体とは

画像
semiconductor2
半導体とは電気を通す「導体」と電気を通さない「絶縁体」の中間の物質を指しますが、一般的には半導体そのものではなく、半導体基板の上に抵抗素材を配置し、様々な機能を持たせたIC(集積回路)のことを指します。 デジタル化の進展等により、AI、ロボット、スマートフォン、クラウド、自動運転などの分野で、ありとあらゆる製品に使用される基幹部品となっています。産業に必要不可欠な「産業のコメ」とも言われています。

ルネサスエレクトロニクスの成長の軌跡

M&Aを通した事業の多様化により、近年では安定的に収益が出せるようになってきています。

画像
ルネサスエレクトロニクスの成長の軌跡

成長する半導体市場

電動化・デジタル化・AIによって半導体市場は大きく伸長することが予測されています(2022年~2030年:年率6%成長)。

画像
成長する半導体市場

事業構成

製品およびアプリケーションともに、M&Aを通じてバランスの取れたポートフォリオを築いています。

画像
事業構成

ルネサスの使命は、インテリジェンス、すなわち、私たちの製品やソリューションを、自動車、産業、インフラ、IoTの4つの成長分野へ提供することで、より安全で、健康でスマートな社会に発展させることです。ルネサスの製品は、日々の暮らしに欠かせないあらゆる組込み機器に搭載されています。

画像
事業構成

製品ラインアップと強み・トータルソリューション

ロジック・アナログ・パワー半導体と幅広いポートフォリオを軸に、充実したソリューション「ウイニング・コンビネーション」を提供しています。お客様はエンジニアに検証された高度なソリューションを活用することで、製品開発サイクルを加速し、また全体的なリスクを低減して製品を市場に投入できます。

画像
ロジック・アナログ・パワー半導体

アプリケーション例

画像
アプリケーション例

zoom_in 拡大画像

2030年アスピレーション

当社の2030年アスピレーション(実現したい姿)として、以下の3つを掲げています。

画像
2030年アスピレーション